超伝導量子プロセッサ構築ブートキャンプ
  • ブートキャンプ
  • 11 製品

キーサイトのエンジニアとともに、超電導量子プロセッサの設計とテストに関する実践的なスキルを深く習得しましょう。このブートキャンプでは、超電導量子ビット、チップの作製、極低温テスト環境、量子ビット測定の基礎について、デモやご自身のラボですぐに応用できるステップバイステップのガイダンスを交えながら解説します。本ブートキャンプの修了時には、高性能な測定ツールを使用して、超電導量子ビットの設計、展開、特性評価を行えるようになります。

学び:

  • 超伝導量子ビットが、極低温対応マイクロ波システムを使用してどのように構築、制御、読み出しされるか。
  • マルチキュービット実験用の希釈冷凍機テストセットアップの配線と校正方法。
  • キーサイトソリューションを使用して、コヒーレンス、忠実度、およびゲートメトリックを抽出し、量子ビット性能を特性評価する方法。

本ブートキャンプは、量子ハードウェアエンジニア、研究物理学者、テストエンジニア、あるいは超電導量子プロセッサのアーキテクチャやラボからファブへの検証技術の理解を深めたい方に最適です。

レッスン