上級FieldFox衛星運用・保守フィールドテスト
  • コース
  • 3 製品

キーサイトのエンジニアと共に、衛星フィールドテスト、RFメンテナンス、干渉トラブルシューティングに関するスキルアップのための詳細な学習に参加しましょう。このコースでは、衛星地上局の検証、ポータブルRF測定技術、アンテナおよび給電線解析、スペクトラムベースのトラブルシューティングについて、デモンストレーションとステップバイステップのガイダンスを通じて解説します。これらは今日から現場やラボ環境で適用を開始できます。このコースの終了時には、キーサイトのFieldFoxソリューションと業界のベストプラクティスを使用して、自信を持って衛星RF測定を実行し、干渉の問題を特定および分離し、地上局の性能を検証できるようになります。

学び:

  • ポータブルなキーサイトFieldFoxアナライザを使用して、衛星RFフィールド測定を実行する
  • DTF、VSWR、およびリターンロス試験を使用して、アンテナ、給電線、および伝送経路を検証する
  • リアルタイムスペクトラム解析を使用して、衛星干渉および信号品質の問題を検出、解析、トラブルシューティングする

このコースは、衛星通信エンジニア、RFフィールド技術者、航空宇宙および防衛の専門家、または衛星地上局のメンテナンス、RFトラブルシューティング、ミッションアシュアランスのワークフローについてより深く理解したいと考えているすべての方に最適です。