グリッドとエネルギーの変換と近代化を合理化します。複雑なユーティリティ・ネットワークの計画、検証、監視。新しい分散型エネルギー資源(DER)およびスマート・インバータ技術の開発、認証、統合蓄電池、太陽光発電、ネットワーク・セキュリティ・システムの性能試験

グリッドサイバーセキュリティ:強力なネットワーク可視性でCIP-015-1を加速

相互接続が進む電力グリッドは、ファイアウォールを侵入できる悪意のある攻撃者によるサイバーセキュリティ攻撃のリスクにさらされています。一度侵入されると、彼らは静かに移動し、通常のネットワークトラフィックに紛れ込み、手遅れになるまで検出されないことがよくあります。NERC標準CIP-015-1: 内部ネットワークセキュリティ監視は、電力会社がグリッドのサイバーセキュリティを近代化するのを支援することを目的としています。この標準は、敵対者を排除することだけに頼るのではなく、企業がネットワーク内で何が起こっているかを可視化し、継続的に監視することを要求しています。キーサイトのネットワーク可視化ソリューションが、電力会社がCIP-015-1コンプライアンス目標の達成に向けて取り組む上で、いかに重要な役割を果たすかをご覧ください。

グリッドモダナイゼーションの主要な推進要因

グリッドの近代化は、通信、分散型エネルギー資源(DER)、バッテリー貯蔵、太陽光発電、サイバーセキュリティなどの技術を取り入れ、世界が電力を生成、分配、消費する方法を再構築する根本的な変革です。この変革は、老朽化したインフラ、増加する停電、および増大する環境への影響に関する懸念に対処することを目指し、将来に向けてより持続可能で信頼性が高く、安全なエネルギーシステムを確保します。

グリッドモダナイゼーションを可視化

エネルギー・グリッドはかつてないほど複雑になっている。送電網の近代化は、エネルギー、通信、運用の各分野を一つのエコシステムにつなげるものだ。グリッド近代化は複雑な課題ですが、潜在的なメリットは大きい。グリッド機能の新たなシフトを単純化する。

ユーズケースを見つける

次のような方法を学ぶ:

  • バッテリーセルの放電を測定します。
  • バッテリープロファイリングとエミュレーションを使用して消費電流を解析します。
  • バッテリー性能を予測します。
コンピュータハードウェアの上に置かれた、「test automation」という用語を表示するノートパソコンの線画の画像。右側には、赤く縁取られた円の中に「Electric Vehicles as Distributed Energy Resources」というタイトルの本が描かれています。

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?