フォトニクスとは何か?

フォトニクスの定義

フォトニクスは光波の物理科学です。光の生成、検出、操作の背後にある科学を扱います。

光は、波動と粒子の二重性として知られる二重の性質を持っています。これは、光が連続的な電磁波と粒子(光子)の両方の特性を持つことを意味します。光が波として振る舞うか粒子として振る舞うかは、観測下の相互作用の種類によって異なります。例えば、レンズを通過して曲がったり、開口部の端で回折したりする光は、その波動性を示しています。レーザーダイオードや電荷結合素子(CCD)検出器などの固体デバイスによって生成または吸収される光は、光の粒子性を示しています。

「フォトニクス」という用語は、1960年代にレーザー、そして後にレーザーダイオードの発明とともに広く使われるようになりました。元々は、従来エレクトロニクスを用いて達成されていた機能を光を用いて実行することを目的とした分野を記述するために意図されたものであり、その名が示す通りです。この用語は、1980年代の光ファイバー通信の出現とともに、より一般的に使われるようになりました。

今日、フォトニクスは、光の粒子性が重要となる実用的なアプリケーションにおける光の生成、操作、および検出を指します。

レーザーによる電気回路のイオン化。

光学とフォトニクスの違いは何ですか?

光学は、光の研究に関連する幅広いトピックをカバーする物理学の一般的な分野です。光学には、幾何光学、物理光学、量子光学などのサブフィールドが含まれます。フォトニクスは光学分野のサブセットです。

幾何光学は、古典光学とも呼ばれ、主にレンズ、ミラー、プリズムなどのデバイスを用いた光の操作を扱います。幾何光学では、光は光線近似を用いてモデル化されます。光線近似では、光の波面は光線の集まりとして近似され、それぞれの光線は光の波面に垂直で、システムを通るエネルギーの流れを表します。幾何光学の典型的な応用例は、カメラ用結像レンズの設計です。

物理光学は、光の波動性が支配的である光の研究です。物理光学では、干渉および回折効果を考慮する必要があるため、光線近似は有効ではありません。物理光学は、光の粒子性によって引き起こされる効果を含まない傾向があります。物理光学の典型的な応用例は、ホログラフィック画像の生成です。

量子光学は、光の粒子性、すなわち量子的性質が重要となる光現象の研究です。量子光学とフォトニクスは密接に関連していますが、量子光学はより理論的である傾向があり、フォトニクスは実用的なアプリケーションの設計により関心があります。量子光学の典型的な研究分野は、LED内部のp-n接合における光生成の物理学の理論的研究です。

今日、フォトニクスが私たちにとって重要なのはなぜですか?

私たちはフォトニクス革命の始まりにいます。フォトニクスデバイスは日常生活で遍在するようになりましたが、しばしば気づかれません。LEDやレーザーダイオードなどの光源は、光を生成する必要がある無数のアプリケーションに導入されています。これらのデバイスは、比較的安価で、非常に軽量かつコンパクトであり、長い使用寿命を持つ非常に堅牢なものです。さらに、これらの固体光源は、より従来の光源と比較して、発熱が少なく、消費電力も少なくて済みます。LEDは、その大幅なエネルギー節約と交換コスト削減により、代替光源技術として広く導入されています。

フォトニクスは、高速データ通信、高度なセンシング、およびイメージングのアプリケーション向けに、デバイス、システム、集積回路を設計および製造するための成長する機会を提示します。フォトニクス技術は、データ伝送における消費電力の削減と桁違いの速度向上、および複数の領域における超高感度センシング機能を実現します。

CMOSイメージセンサー(CIS)などのフォトニクスベースの検出器は、写真の撮り方を変革し、画像をキャプチャする媒体としてのフィルムをほぼ完全に置き換えました。CISは、小型、堅牢、軽量であるという点で、固体光源と同じ利点のいくつかを持っています。従来のフィルムに対する最大の利点の1つは、その感光性とコンパクトなサイズです。これにより、はるかに小型の光学系で検出器上に使用可能な画像を生成できます。これにより、メーカーは携帯電話から自動車まで、あらゆるものにコンパクトで高品質なカメラを搭載できるようになりました。

光源と検出器を、光を操作する他の手段と組み合わせることで、フォトニクスエンジニアは、光ファイバー通信、スキャナー、医療機器、農業の進歩、その他多くのアプリケーションによって、私たちのデジタル世界を変革しました。

カメラセンサーのコンセプト - フォトニクス。

実世界でのフォトニクスアプリケーションにはどのようなものがありますか?

フォトニクスデバイスは非常に幅広い用途で利用されています。テレコミュニケーションは、家庭用インターネットでさえも、インターネット通信の容量と速度を大幅に向上させる光ファイバーネットワークにおいて、フォトニクスデバイスに大きく依存しています。

手頃な価格で強力なLEDの登場は、照明を大きく変えました。これらは、高品質で柔軟な照明ソリューションを提供しながら、消費電力を削減します。現在では、医療から産業用途まで、固体レーザーが使用されています。携帯電話のカメラ、バーコードスキャナー、プリンター、DVDプレーヤー、車載センサーなど、多種多様なデバイスが軽量でコンパクトな光センサーを使用しています。最後に、フォトニックコンピューティングという新たな分野は、従来の電子ベースのプリント基板や集積回路を光電子回路で補完または置き換えるという目標に向かって取り組んでいます。

光ファイバー
レーザーフェイシャル
レーザーによる金属切断
光ファイバーによるデータ転送
バーコードスキャナーを持つ手

フォトニクスエンジニアの役割とは?

フォトニクスエンジニアは、幅広い用途で使用されるフォトニクスデバイス、回路、およびシステムを設計します。フォトニック設計問題の複雑さから、フォトニクスエンジニアは量子光学、物理光学、そしてしばしば幾何光学に関する深い理解を持つ必要があります。その仕事は創造的であると同時に要求も厳しいものです。フォトニクスエンジニアは、最新の研究と技術に常に精通し、製造可能性の限界を十分に理解しておく必要があります。

フォトニクスデバイスの効果的な設計には、光の挙動のモデリングに使用される専門的なソフトウェアツールが必要です。フォトニクスエンジニアはこれらのツールを使用して、設計中のシステムの仮想プロトタイプを構築し、ソフトウェアに組み込まれたシミュレーションツールを使用して、デバイスとの相互作用における光の挙動を解析します。その後、エンジニアは、構築可能なパッケージで望ましい性能を達成するために設計を最適化します。

キーサイトはフォトニクス向けにどのようなソフトウェアソリューションを提供していますか?

キーサイトは、フォトニクスデバイス、システム、および集積回路の設計、解析、レイアウト、検証を支援するソリューションの完全なポートフォリオを提供しています。

これらのツールは、追加の光学および半導体設計ツールと統合され、マルチドメインの連成シミュレーションを加速します。例えば、ナノテクスチャ光学構造の厳密なモデリングと回折解析には、キーサイトの光学設計ツール、特にCODE VとLightTools の相互運用性を活用してください。

光学設計エンジニアリングの課題でお困りですか?

キーサイトの光学設計エンジニアリングサービスと世界クラスの光学エンジニアにお任せください。お客様の設計を次のレベルへと引き上げるお手伝いをします。

光学サービスのエキスパートがノートパソコンを見る。

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?