¿Qué es la fotónica?

Definición de fotónica

La fotónica es la ciencia física de las ondas luminosas. Se ocupa de los fundamentos científicos que subyacen a la generación, detección y manipulación de la luz.

La luz tiene una naturaleza dual conocida como dualidad onda-partícula. Esto significa que la luz presenta características tanto de una onda electromagnética continua como de una partícula (fotón). El hecho de que la luz se comporte como una onda o como una partícula depende del tipo de interacción que se observe. Por ejemplo, cuando la luz se refracta a través de una lente o se difracta en el borde de una abertura, está manifestando su naturaleza ondulatoria. La luz generada o absorbida por un dispositivo de estado sólido, como un diodo láser o un detector de dispositivo de acoplamiento de carga (CCD), muestra la naturaleza de partícula de la luz.

El término «fotónica» comenzó a utilizarse más ampliamente en la década de 1960 con la invención del láser y, posteriormente, del diodo láser. En un principio, se acuñó para describir un campo cuyo objetivo era utilizar la luz para realizar funciones que tradicionalmente se llevaban a cabo mediante la electrónica, de ahí su nombre. El término se popularizó aún más con la llegada de las comunicaciones por fibra óptica en la década de 1980.

Hoy en día, la fotónica se refiere a la creación, manipulación y detección de la luz al servicio de aplicaciones prácticas en las que la naturaleza corpuscular de la luz es importante.

Ionización de circuitos eléctricos mediante láser.

¿Cuál es la diferencia entre la óptica y la fotónica?

La óptica es un campo general de la física que abarca una amplia gama de temas relacionados con el estudio de la luz. La óptica incluye subcampos como la óptica geométrica, la óptica física y la óptica cuántica. La fotónica es una rama de la óptica.

La óptica geométrica, a veces denominada óptica clásica, se ocupa principalmente de la manipulación de la luz mediante dispositivos como lentes, espejos y prismas. En la óptica geométrica, la luz se modela mediante la aproximación de rayos. En esta aproximación, los frentes de onda de la luz se aproximan como un conjunto de rayos, cada uno de ellos perpendicular al frente de onda de la luz y que representa el flujo de energía a través del sistema. Una aplicación típica de la óptica geométrica es el diseño de una lente de imagen para una cámara.

La óptica física es el estudio de la luz en el que predomina su naturaleza ondulatoria. En la óptica física, la aproximación de los rayos no es válida, ya que deben tenerse en cuenta los efectos de interferencia y difracción. La óptica física tiende a no incluir los efectos causados por la naturaleza corpuscular de la luz. Una aplicación típica de la óptica física es la producción de imágenes holográficas.

La óptica cuántica es el estudio de los fenómenos luminosos en los que la naturaleza de la luz como partícula, o cuántico, es relevante. La óptica cuántica y la fotónica están estrechamente relacionadas, pero la óptica cuántica tiende a ser más teórica, mientras que la fotónica se centra más en el diseño de aplicaciones prácticas. Un campo de estudio típico de la óptica cuántica es el análisis teórico de la física de la generación de luz en la unión p-n del interior de un LED.

¿Por qué es importante la fotónica para nosotros hoy en día?

Nos encontramos en los albores de una revolución fotónica. Los dispositivos fotónicos se han vuelto omnipresentes en la vida cotidiana, aunque a menudo pasan desapercibidos. Las fuentes de luz, como los LED y los diodos láser, se han incorporado a innumerables aplicaciones en las que es necesario generar luz. Estos dispositivos son relativamente baratos, extremadamente ligeros y compactos, y son bastante resistentes, con una larga vida útil. Además, estas fuentes de estado sólido generan menos calor y requieren menos energía en comparación con las fuentes de luz más tradicionales. Los LED se están implantando ampliamente como tecnología de sustitución debido a su importante ahorro energético y de costes de sustitución.

La fotónica ofrece un potencial cada vez mayor para el diseño y la fabricación de dispositivos, sistemas y circuitos integrados destinados a aplicaciones en el ámbito de las comunicaciones de datos de alta velocidad, la detección avanzada y la obtención de imágenes. Las tecnologías fotónicas prometen mejoras de velocidad de varios órdenes de magnitud, con un menor consumo energético para la transmisión de datos y capacidades de detección ultrasensibles en múltiples ámbitos.

Los detectores fotónicos, como los sensores de imagen CMOS (CIS), han transformado la forma en que tomamos fotografías y han sustituido prácticamente por completo a la película como soporte para capturar imágenes. Los CIS comparten algunas de las ventajas de las fuentes de estado sólido, ya que son pequeños, resistentes y ligeros. Una de las mayores ventajas con respecto a la película tradicional es su sensibilidad a la luz y su tamaño compacto. Esto permite utilizar ópticas mucho más pequeñas para crear una imagen utilizable en el detector. Esto ha permitido a los fabricantes incorporar cámaras compactas y de alta calidad en todo tipo de dispositivos, desde teléfonos móviles hasta automóviles.

Al combinar fuentes y detectores con otros métodos de manipulación de la luz, los ingenieros fotónicos han transformado nuestro mundo digital con las comunicaciones por fibra óptica, los escáneres, los dispositivos médicos, los avances agrícolas y un sinfín de aplicaciones más.

Concepto de sensor de cámara - Fotónica.

¿Cuáles son algunas aplicaciones fotónicas en la vida real?

Los dispositivos fotónicos tienen una amplia gama de aplicaciones. El sector de las telecomunicaciones depende en gran medida de los dispositivos fotónicos para las redes de fibra óptica, que aumentan considerablemente la capacidad y la velocidad de las comunicaciones por Internet, incluso en el ámbito doméstico.

La llegada de los LED, potentes y asequibles, ha transformado el sector de la iluminación. Estos dispositivos reducen el consumo energético al tiempo que ofrecen soluciones de iluminación flexibles y de alta calidad. Ahora se pueden encontrar láseres de estado sólido en aplicaciones que van desde el ámbito médico hasta el industrial. Dispositivos tan diversos como las cámaras de los teléfonos móviles, los lectores de códigos de barras, las impresoras, los reproductores de DVD y los sensores de automoción utilizan sensores de luz ligeros y compactos. Por último, el campo emergente de la computación fotónica trabaja con el objetivo de complementar o sustituir las placas de circuitos impresos y los circuitos integrados tradicionales basados en la electrónica por circuitos optoelectrónicos.

Fibra óptica
Tratamiento facial con láser
Corte por láser de metal
Transmisión de datos por fibra óptica
El dispositivo lleva un lector de códigos de barras

¿En qué consiste el trabajo de un ingeniero en fotónica?

Los ingenieros fotónicos diseñan dispositivos, circuitos y sistemas fotónicos que se utilizan en una amplia gama de aplicaciones. La complejidad de los problemas de diseño fotónico exige que los ingenieros fotónicos tengan un conocimiento profundo de la óptica cuántica y física, y a menudo también de la óptica geométrica. El trabajo es a la vez creativo y exigente. Los ingenieros fotónicos deben mantenerse al día de las últimas investigaciones y técnicas, y conocer bien los límites de la fabricabilidad.

El diseño eficaz de dispositivos fotónicos requiere el uso de herramientas de software especializadas para modelar el comportamiento de la luz. El ingeniero fotónico utiliza estas herramientas para crear prototipos virtuales del sistema que se está diseñando y, a continuación, emplea las herramientas de simulación integradas en el software para analizar el comportamiento de la luz al interactuar con el dispositivo. Posteriormente, el ingeniero optimiza el diseño para lograr el rendimiento deseado en un paquete viable para su fabricación.

¿Qué soluciones de software ofrece Keysight para el sector de la fotónica?

Keysight ofrece una gama completa de soluciones para ayudar a diseñar, analizar, trazar y verificar dispositivos, sistemas y circuitos integrados fotónicos.

Estas herramientas se integran con otras herramientas de diseño óptico y de semiconductores para acelerar las cosimulaciones multidominio. Por ejemplo, se puede aprovechar la interoperabilidad entre las herramientas de diseño óptico de Keysight, concretamente CODE V y LightTools, para realizar un modelado riguroso de estructuras ópticas con nanotexturas y análisis de difracción.

¿Necesitas ayuda con los retos de ingeniería de diseño óptico?

Confíe en los servicios de ingeniería de diseño óptico de Keysight y en sus ingenieros ópticos de primer nivel para llevar sus diseños al siguiente nivel.

Expertos en servicios ópticos examinan un ordenador portátil.

¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?