O que você está procurando?
O que é a fotônica?
Definição de fotônica
A fotônica é a ciência física das ondas de luz. Ela trata da ciência por trás da geração, detecção e manipulação da luz.
A luz possui uma natureza dual conhecida como dualidade onda-partícula. Isso significa que a luz apresenta características tanto de uma onda eletromagnética contínua quanto de uma partícula (fóton). O fato de a luz se comportar como uma onda ou como uma partícula depende do tipo de interação que está sendo observada. Por exemplo, quando a luz se refrata através de uma lente ou se difrata na borda de uma abertura, ela está demonstrando sua natureza ondulatória. A luz criada ou absorvida por um dispositivo de estado sólido, como um diodo laser ou um detector de dispositivo de acoplamento de carga (CCD), exibe a natureza de partícula da luz.
O termo “fotônica” passou a ser amplamente utilizado na década de 1960, com a invenção do laser e, posteriormente, do diodo laser. Originalmente, destinava-se a descrever um campo cujo objetivo era utilizar a luz para desempenhar funções tradicionalmente realizadas por meio da eletrônica, daí a origem do nome. O termo ganhou maior popularidade com o advento das comunicações por fibra óptica na década de 1980.
Hoje em dia, a fotônica refere-se à criação, manipulação e detecção da luz a serviço de aplicações práticas nas quais a natureza quântica da luz é importante.
Índice
Qual é a diferença entre óptica e fotônica?
A óptica é uma área geral da física que abrange uma ampla gama de tópicos relacionados ao estudo da luz. A óptica inclui subáreas como a óptica geométrica, a óptica física e a óptica quântica. A fotônica é um subconjunto da disciplina da óptica.
A óptica geométrica, por vezes denominada óptica clássica, ocupa-se principalmente da manipulação da luz por meio de dispositivos como lentes, espelhos e prismas. Na óptica geométrica, a luz é modelada por meio da aproximação dos raios. Nessa aproximação, as frentes de onda da luz são representadas como um conjunto de raios, cada um perpendicular à frente de onda da luz e representando o fluxo de energia através do sistema. Uma aplicação típica da óptica geométrica é o projeto de lentes de imagem para câmeras.
A óptica física é o estudo da luz em que a natureza ondulatória é predominante. Na óptica física, a aproximação dos raios não é válida, pois é necessário levar em conta os efeitos de interferência e difração. A óptica física tende a não incluir efeitos causados pela natureza corpuscular da luz. Uma aplicação típica da óptica física é a produção de imagens holográficas.
A óptica quântica é o estudo dos fenômenos da luz em que a natureza da luz como partícula, ou quântica, é importante. A óptica quântica e a fotônica estão intimamente relacionadas, mas a óptica quântica tende a ser mais teórica, enquanto a fotônica se concentra mais no projeto de aplicações práticas. Uma área típica de estudo da óptica quântica é o estudo teórico da física da geração de luz na junção p-n dentro de um LED.
Saiba mais sobre óptica
Por que a fotônica é importante para nós hoje em dia?
Estamos no início de uma revolução fotônica. Os dispositivos fotônicos tornaram-se onipresentes na vida cotidiana, mas muitas vezes passam despercebidos. Fontes de luz como LEDs e diodos laser encontraram aplicação em inúmeras situações em que é necessário gerar luz. Esses dispositivos são relativamente baratos, extremamente leves e compactos, além de serem bastante resistentes e terem uma longa vida útil. Além disso, essas fontes de estado sólido geram menos calor e requerem menos energia em comparação com fontes de luz mais tradicionais. Os LEDs estão sendo amplamente utilizados como tecnologia de substituição devido à sua significativa economia de energia e de custos de reposição.
A fotônica representa uma oportunidade crescente para o projeto e a fabricação de dispositivos, sistemas e circuitos integrados destinados a aplicações em comunicações de dados de alta velocidade, sensoriamento avançado e imagem. As tecnologias fotônicas prometem melhorias de velocidade em ordens de magnitude, com menor consumo de energia para a transmissão de dados e capacidades de sensoriamento ultrassensíveis em diversos domínios.
Detectores fotônicos, como os sensores de imagem CMOS (CIS), transformaram a forma como tiramos fotos e praticamente substituíram o filme como meio de captura de imagens. Os CIS compartilham algumas das mesmas vantagens das fontes de estado sólido, pois são pequenos, resistentes e leves. Uma das maiores vantagens em relação ao filme tradicional é sua sensibilidade à luz e seu tamanho compacto. Isso permite que ópticas muito menores criem uma imagem utilizável no detector. Isso possibilitou que os fabricantes incorporassem câmeras compactas e de alta qualidade em tudo, desde celulares até automóveis.
Ao combinar fontes e detectores com outros meios de manipulação da luz, os engenheiros em fotônica transformaram nosso mundo digital por meio de comunicações por fibra óptica, scanners, dispositivos médicos, avanços na agricultura e uma ampla gama de outras aplicações.
Quais são algumas aplicações fotônicas na vida real?
Os dispositivos fotônicos têm uma ampla gama de aplicações. O setor de telecomunicações depende fortemente desses dispositivos para as redes de fibra óptica, que aumentam significativamente a capacidade e a velocidade das comunicações pela Internet, inclusive para o acesso doméstico.
O advento de LEDs acessíveis e potentes transformou o setor de iluminação. Eles reduzem o consumo de energia ao mesmo tempo em que oferecem soluções de iluminação flexíveis e de alta qualidade. Agora é possível encontrar lasers de estado sólido em aplicações que vão da área médica à industrial. Dispositivos tão diversos quanto câmeras de celular, leitores de código de barras, impressoras, aparelhos de DVD e sensores automotivos utilizam sensores de luz leves e compactos. Por fim, o campo emergente da computação fotônica está trabalhando com o objetivo de complementar ou substituir placas de circuito impresso e circuitos integrados tradicionais, baseados em eletrônica, por circuitos optoeletrônicos.
O que faz um engenheiro de fotônica?
Os engenheiros em fotônica projetam dispositivos, circuitos e sistemas fotônicos utilizados em uma ampla gama de aplicações. A complexidade dos problemas de projeto fotônico exige que os engenheiros em fotônica tenham um conhecimento profundo da óptica quântica e física e, frequentemente, da óptica geométrica. O trabalho é criativo e exigente. Os engenheiros em fotônica devem manter-se atualizados com as pesquisas e técnicas mais recentes e estar bem familiarizados com os limites da viabilidade de fabricação.
O projeto eficaz de dispositivos fotônicos requer o uso de ferramentas de software especializadas para modelar o comportamento da luz. O engenheiro fotônico utiliza essas ferramentas para construir protótipos virtuais do sistema em projeto e, em seguida, recorre às ferramentas de simulação integradas ao software para analisar o comportamento da luz à medida que ela interage com o dispositivo. O engenheiro então otimiza o projeto para alcançar o desempenho desejado em um pacote viável para fabricação.
Que soluções de software a Keysight oferece para a área de fotônica?
A Keysight oferece um portfólio completo de soluções para auxiliar no projeto, análise, layout e verificação de dispositivos fotônicos, sistemas e circuitos integrados.
Essas ferramentas se integram a outras ferramentas de projeto óptico e de semicondutores para acelerar co-simulações multidomínio. Por exemplo, utilize a interoperabilidade entre as ferramentas de projeto óptico da Keysight, especificamente o CODE V e o LightTools, para a modelagem rigorosa de estruturas ópticas nanotexturizadas e análise de difração.
Precisa de ajuda com desafios de engenharia de projeto óptico?
Confie nos serviços de engenharia de projeto óptico da Keysight e em nossos engenheiros ópticos de nível internacional para ajudá-lo a elevar seus projetos a um novo patamar.
Explore blogs relacionados
Acesse recursos adicionais
Deseja ajuda ou tem dúvidas?