従来の半導体教育では、実際のデバイス、プロフェッショナルな測定ツール、業界関連のワークフローに関する実践的な経験が不足していることがよくあります。キーサイトの半導体教育ラボソリューションは、業界グレードの機器、プロフェッショナルなソフトウェア、すぐに使えるラボ演習、カリキュラムリソースを提供することで、大学がそのギャップを埋めるのに役立ちます。
キーサイト半導体教育ラボソリューションを使用し、IC設計、ウェハーレベル測定、フォトニックICテストにおける実践的なワークフローを学生に紹介します。学習パスを選択して、各ラボで利用可能な機器、ソフトウェア、ラボ演習、および教育リソースを探索してください。
方法を学ぶ:
- 業界グレードのツールで半導体教育ラボを最新化
- 理論をIC、ウェハー、フォトニック測定ワークフローに接続
- ガイド付き教育リソースでラボの展開を簡素化
キーサイトの半導体教育ラボソリューションは、大学が半導体理論と実践的な測定演習を結びつけるのに役立つように設計されています。このポートフォリオには、UU101LAB 基本設計と測定、 UU102LAB パラメトリックテストとオンウェハー測定、および UU103LAB フォトニクスIC測定の3つの重点的な学習パスが含まれています。これらを組み合わせることで、学生はプロフェッショナルグレードの半導体計測器、ソフトウェア、ガイド付きラボ演習、および実際の半導体研究、開発、製造環境で使用されるワークフローで実践的な経験を積むことができます。
正確な内容は選択されたラボによって異なります。
学生に達成させたい学習成果に基づいてラボを選択してください。
大学は、これらのラボを段階的な学習経路として利用することもできます。例えば、学生は基本的な半導体設計と測定から始め、パラメトリックテストとオンウェーハ測定に進み、その後、特殊な光および電気光学アプリケーション向けのフォトニックIC測定へと移行できます。
はい、できます。キーサイトの半導体教育ラボソリューションは、学部および大学院の半導体教育向けに位置付けられています。これは、教育者が体験学習を提供し、学生が半導体計測、測定、およびソフトウェアワークフローで使用される実践的なスキルを習得できるように設計されています。
学部コースでは、これらのラボは学生が教科書の概念から実践的な測定へと移行するのに役立ちます。適切なトピックには、基本的なデバイス特性評価、I-V曲線、C-V特性、しきい値電圧、リーク電流、RF設計の基礎、およびデバイスの動作と回路性能の関係が含まれます。
大学院コースまたは上級選択科目では、これらのラボは、ウェーハレベル測定、パラメトリックテスト、低電流測定、パルス測定、自己発熱効果、フォトニックIC測定、光結合、偏波制御、および高度なデータ解釈におけるより深い研究をサポートできます。UU102LABとUU103LABは、デバイス物理学、測定不確かさ、ウェーハレベルのワークフロー、および業界標準の検証方法を結びつける必要があるコースに特に関連しています。
これらのラボは、半導体研究および製造環境で使用される機器、測定方法、およびワークフローに学生が実践的に触れる機会を提供する必要がある人材育成プログラム、半導体ブートキャンプ、技術ハブ、およびトレーニングセンターもサポートできます。
はい。キーサイトの教育ソリューションは、カリキュラムに基づいたリソースで教室およびラボでの指導をサポートするように設計されています。各教育ソリューションには、編集可能なスライド、ラボシート、および詳細なラボ手順が記載されたカスタマイズ可能なトレーニングキットが付属しています。特に半導体教育ラボについては以下の通りです。
これにより、教育者はコース開発時間を短縮し、学生のラボ体験を標準化し、すべてのラボ演習をゼロから構築することなく、業界に関連する半導体ワークフローを導入できます。
セットアップ要件は、ラボの構成、学生グループの数、選択された機器、およびコースが設計、ウェーハレベル測定、またはフォトニックIC測定のいずれに焦点を当てているかによって異なります。一般的に、大学はラボベンチ、機器の配置、コンピュータまたはソフトウェアへのアクセス、安全なデバイス取り扱い、インストラクターの準備時間、およびデバイス、プローブ、ケーブル、光学アクセサリ、教材の適切な保管場所を計画する必要があります。
セットアップはラボによって異なります。
教育者がこれらの決定を単独で行う必要はありません。工学教育ラボのセットアップには知識と計画が必要であり、教育ソリューションは教育者のニーズに合致する必要があります。大学はキーサイトと連携し、カリキュラムと施設に最適な教育ソリューション、ラボ構成、および導入アプローチを決定する支援を受けることができます。
エンジニアがIC設計、デバイス特性評価、ウェーハレベルテスト、フォトニックIC測定、および最終検証をどのように連携させ、次世代半導体開発を加速しているかをご覧ください。
何をお探しですか?