ホワイトペーパー
デザインの早い段階で高速デジタルの遅延、リンギング、クロストーク、EMI課題を発見する
シグナルインテグリティー(SI)は、高速デジタルデザインの2つの重要な要素である信号のタイミングと品質に関連しています。SI解析の目的は、信号が良好な状態で目的地に到達できることです。例えば、優れたシグナルインテグリティーを持つシステムでは、データの到達に遅延がなく、タイミング要件を満足し、クロック異常(クロック遷移中に複数回ロジックしきい値を超えること)は発生しません。
システム内で信号が伝搬する際には、さまざまな種類の相互接続を通ります。例えば、チップとパッケージの間、パッケージとボードトレースの間、トレースと高速コネクタの間などです。シグナルインテグリティーの問題は、伝送線路の物理的性質から生じます。回路図上に引かれた接続ラインと異なり、実際のワイヤーには、抵抗、グランドや他の伝送路間で生じるキャパシタンス、インダクタンスが存在します。高い周波数では、キャパシタンスとインダクタンスのために、ワイヤーが信号発信源として動作します。それによって生じるアンテナ効果のために、クロストークや電磁波障害(EMI)が発生します。
シグナルインテグリティーに重大な問題があると、システムがダウンしたり、ときどき誤動作して異常なデータを生成したりする可能性があります。シグナルインテグリティーの問題は、デザインサイクルの早い段階で発見することが重要です。間欠的な障害は、プロトタイプではデバッグが困難です。
本記事の主な内容:
何をお探しですか?