アプリケーションノート
雑音指数はあらゆる電子回路に存在し、これが原因でトランスミッターからレシーバーに送信される信号が劣化する可能性があります。なぜなら、このような外来ノイズによって無線システムの性能全体が制限されるからです。ノイズはトランスミッター/レシーバーコンポーネントでテストされる基本的なパラメータです。有意義な結果を確実に取得するには、測定に使用されるシグナル・アナライザが評価対象のデバイスよりも優れた性能を備えている必要があります。このような測定がますます複雑になるのに伴って、シグナル・アナライザは使いやすい測定アプリケーションをサポートするように進化しています。測定アプリケーションによって複雑さが軽減され、結果が正確であるという確信をもたらします。今日のシグナル・アナライザでは、スマートフォン、タブレット、PCで使用されているタッチ式のUIテクノロジーを採用した大型ディスプレイがますます一般的になっています。このため、現在のアナライザは、開発/デバッグ/トラブルシューティング中の原因と影響を直観的に関連付けられる新たなレベルの相互インタフェースを提供しています。
シグナル・アナライザの感度の向上
テスト対象のデバイスの信号振幅が、シグナル・アナライザに表示されるノイズフロアに近い場合あるいはそれ以下の場合には、アナライザ感度と掃引速度のトレードオフを最適化すれば信号間の差を容易に確認/比較できます。以下の手法を個別にまたは同時に使用すれば、さまざまなパラメータを最適化してシグナル・アナライザの感度を改善し、ノイズフロアを許容レベルまで低下させることができます。
– シグナル・アナライザのアッテネータを最大スプリアス信号のレベル近くまで低下させる
– ノイズフロアの減少と測定時間の増加のバランスがとれる、可能な限り狭い分解能帯域幅を設定する
– プリアンプを使用してアナライザのノイズフロアよりも入力信号のノイズフロアが高くなるようにする
– キーサイトのノイズフロア低減機能を使用してアナライザ自身のノイズを測定から除去する
図1のトレース1からトレース4は、シグナル・アナライザのノイズフロアが低下する様子を示しています。トレース1とトレース2はアッテネータと分解能帯域幅の値を小さくした場合で、トレース3とトレース4は内蔵プリアンプとノイズフロア低減機能を一緒に使用した場合です。トレース4ではノイズフロアが低下しているため、低レベル信号が表示されています。
キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!
何をお探しですか?