キーサイトの変調歪みソリューションが、MISICマイクロ波デバイスおよびコンポーネントの試験を加速

  • このソリューションにより、誤差ベクトル振幅およびノイズ電力比の迅速かつ正確な測定が可能となり、研究開発のワークフローを加速します
  • テストシステムの干渉を受けることなく、デバイスのパフォーマンスを完全に把握可能 

SANTA ROSA, Calif. February 8, 2023

世界の接続とセキュリティの確保に向けたイノベーションの加速を支援する高度な設計および検証ソリューションを提供する主要なテクノロジー企業であるKeysight Technologies, Inc.(NYSE: KEYS)は、MISIC Microelectronicsが、同社のマイクロ波デバイスおよびコンポーネントの高精度かつ迅速な能動デバイス変調歪みキャラクタリゼーションを実現するため、Keysight S930705B変調歪みソリューションを選択したことを発表しました。 

より高いデータスループットとより低いレイテンシに対する需要の高まりにより、デバイスの仕様や運用基準は広帯域変調へと移行しつつあります。しかし、広帯域パフォーマンスによってノイズが大幅に増加するため、MISICのような半導体メーカーにとってテストの複雑さと測定の不確かさが増大するという課題が生じています。

N5245B PNA-X マイクロ波ネットワーク・アナライザで稼働するKeysight S930705B変調歪みソフトウェアを採用することで、MISICはテストシステムの干渉を受けることなく、極めて低い残留エラー・ベクトル・マグニチュード(EVM)でマイクロ波デバイスの測定を行い、デバイスのパフォーマンスを完全に把握することができます。これは、S930705Bが変調スティミュラス条件の下で、EVM、ノイズ・パワー・比(NPR)、隣接チャネル漏洩電力比(ACPR)などの非線形な被試験デバイス(DUT)の挙動を提供するためです。その結果、MISICは、5G、6G、マイクロ波、ミリ波の周波数帯において、優れた信号忠実度と精度の高い変調測定を実現できます。

MISIC MicroelectronicsのジェネラルマネージャーであるDebin Houは、次のように述べている: 「キーサイトは、システムノイズや干渉を排除して非常に精度の高い測定を可能にする、費用対効果の高いテストソリューションを提供してくれます。単一のテストセットアップにより、2つの独立したテストステーションを使用するか、複雑で高価なスイッチングマトリクスを使用する必要があったアンプの完全なキャラクタリゼーションを1台で実現できます。」

キーサイトのワイヤレス・テスト・グループの副社長兼ジェネラルマネージャーであるPeng Caoは、次のように述べている: 「キーサイトの変調歪みソリューションのおかげで、MISICはスピードと測定インテグリティの優れたバランスを維持しながら、設計に対する深い理解を得て研究開発ワークフローを加速させることができます。統合ソリューションであるため、測定器のラック全体を用意する必要がなくなり、デバイスの開発および検証コストを削減できます。」

リソース

キーサイト・テクノロジーについて   

Keysightは、イノベーションを加速して世界を接続しセキュアにするための高度な設計および検証ソリューションを提供しています。スピードと精度に対するKeysightのこだわりは、設計シミュレーション、プロトタイプ検証、自動ソフトウェアテスト、製造分析、ならびにエンタープライズ、サービスプロバイダー、クラウド環境におけるネットワークパフォーマンスの最適化と可視化など、開発ライフサイクル全体を通じて将来のテクノロジー製品をより早く市場に投入するための、ソフトウェア主導のインサイトやアナリティクスにも及びます。当社のお客さまは、世界中の通信および産業エコシステム、航空宇宙・防衛、自動車、エネルギー、半導体、汎用エレクトロニクス市場にわたっています。Keysightの2022年度の売上高は54億ドルでした。Keysight Technologies(NYSE:KEYS)の詳細については、www.keysight.comをご覧ください。 

# # #

キーサイト・テクノロジーに関する追加情報は、ニュースルーム(https://www.keysight.com/go/news)、およびFacebook、LinkedIn、Twitter、YouTubeでご覧いただけます。

キーサイトの連絡先:

Geri Lynne LaCombe, Americas/Europe
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com

土肥 房子、アジア
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com