キーサイトはAethertekが5Gミリ波Open RAN無線ユニットの性能を検証することを可能にします

  • Aethertekが、無線周波数フロントエンドモジュールおよびミリ波フェーズドアレイアンテナのエンドツーエンドパフォーマンスをテストするためにKeysight Open RAN Studioを選定
  • Keysight Open RAN Studioは、ミッションクリティカルやインダストリー4.0などのユースケース向けミリ波コンポーネントを検証するために、現実世界のトラフィックをエミュレート 

SANTA ROSA, Calif. January 12, 2023

世界を接続し、安全にするためのイノベーションの加速を支援する高度な設計および検証ソリューションを提供するリーディングテクノロジー企業であるKeysight Technologies, Inc.(NYSE: KEYS)は、Aethertekが5Gミリ波(mmWave)O-RAN無線ユニット(O-RU)のエンドツーエンドパフォーマンスを検証するためにKeysight Open RAN Studioソリューションを選定したことを発表しました。 

5Gミリ波技術を使用したデバイスは、帯域幅を拡大し、レイテンシを削減するため、ミッションクリティカル通信やインダストリー4.0アプリケーションなどのユースケースを実現します。実際のユースケースで最適なパフォーマンスを発揮するためには、ミリ波設計を現実的で困難な条件に対してテストする必要があります。

キーサイトのOpen RAN Studioは、O-RUが経験する現実世界のトラフィックを完全にエミュレートするための無線周波数(RF)およびプロトコルドメインのツールを含むテスト環境を提供することにより、ミリ波オーバー・ザ・エア(OTA)テストの課題を克服します。Open RAN Studioソフトウェアは、キーサイトのスペクトラムアナライザや信号源で使用されている業界最先端の5G信号生成および測定サイエンスを活用しています。

Aethertekは、キーサイトのOpen RAN Studioを使用することで、5Gミリ波O-RUの重要コンポーネントであるRFフロントエンドモジュールおよびミリ波フェーズドアレイアンテナのパフォーマンスを信頼性の高い方法で検証することができました。

O-RANフロントホール適合性テスト仕様のエディターとして、キーサイトはO-RAN標準の開発に大きく貢献しています。O-RUベンダーのエコシステムが拡大する中、Open RAN Studioをはじめとするキーサイトの統合ハードウェアおよびソフトウェアソリューションを活用して、パフォーマンスの検証、ネットワーク要素間の相互運用性の確立、最新のO-RAN仕様への準拠の確実な実施が行われています。物理層からアプリケーション層に至るプロトコルスタック全体にわたるキーサイトの無線および有線の専門知識は、RANにおけるネットワーク要素の効率的なテストをサポートします。

Aethertekの最高執行責任者(COO)であるHarry Wu氏は次のように述べている:「キーサイトのOpen RAN Studioにより、AethertekはO-RAN技術開発の最前線に留まることができます。ミリ波RFフロントエンドモジュールの設計は非常に重要な作業であり、R&D段階で現実世界のパフォーマンスを検証することで、優れたユーザーエクスペリエンスを確保することができます。」

キーサイトの大中華圏ワイヤレスソリューションエンジニアリング担当ジェネラルマネージャーであるJeffrey Chenは次のように述べている:「拡大するO-RANエコシステムの1つとしてAethertekをサポートできることを嬉しく思います。主要な5Gテストソリューションプロバイダーとして、当社は顧客のミリ波テストの課題に対する新しいソリューションの開発を今後も続けていきます。」

キーサイト・テクノロジーについて

キーサイトは、世界を接続し、安全に保護するためのイノベーションの加速を支援する高度な設計および検証ソリューションを提供しています。スピードと精度に対するキーサイトのこだわりは、設計シミュレーション、プロトタイプ検証、自動ソフトウェアテスト、製造解析、企業・サービスプロバイダー・クラウド環境におけるネットワークのパフォーマンス最適化および可視化など、開発ライフサイクル全体を通じて将来のテクノロジー製品をより迅速に市場に投入するための、ソフトウェア主導のインサイトおよびアナリティクスにも及びます。当社の顧客は、世界中の通信および産業エコシステム、航空宇宙・防衛、自動車、エネルギー、半導体、汎用エレクトロニクス市場にわたっています。キーサイトの2022会計年度の売上高は54億ドルでした。キーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)の詳細については、www.keysight.comをご覧ください。

キーサイト・テクノロジーについて   

Keysightは、イノベーションを加速して世界を接続しセキュアにするための高度な設計および検証ソリューションを提供しています。スピードと精度に対するKeysightのこだわりは、設計シミュレーション、プロトタイプ検証、自動ソフトウェアテスト、製造分析、ならびにエンタープライズ、サービスプロバイダー、クラウド環境におけるネットワークパフォーマンスの最適化と可視化など、開発ライフサイクル全体を通じて将来のテクノロジー製品をより早く市場に投入するための、ソフトウェア主導のインサイトやアナリティクスにも及びます。当社のお客さまは、世界中の通信および産業エコシステム、航空宇宙・防衛、自動車、エネルギー、半導体、汎用エレクトロニクス市場にわたっています。Keysightの2022年度の売上高は54億ドルでした。Keysight Technologies(NYSE:KEYS)の詳細については、www.keysight.comをご覧ください。 

# # #

キーサイト・テクノロジーに関する追加情報は、ニュースルーム(https://www.keysight.com/go/news)、およびFacebook、LinkedIn、Twitter、YouTubeでご覧いただけます。

キーサイトの連絡先:

Geri Lynne LaCombe, Americas/Europe
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com

土肥 房子、アジア
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com