何をお探しですか?
Dukosi Limitedがバッテリーモジュール開発向けにキーサイトのScienlabテストソリューションを採用
SANTA ROSA, Calif. June 24, 2021
世界を接続し安全に保護するためのイノベーションの加速を支援する先進的な設計・検証ソリューションを提供しているテクノロジー企業であるキーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、バッテリー管理テクノロジーサプライヤーであるDukosi Limitedにより、バッテリー管理用集積回路の開発をサポートするパートナーとして選定されたことを発表しました。Dukosiは、バッテリーの劣化追跡・予測アルゴリズムおよび充電状態モニターの開発をサポートするために、キーサイトのScienlab SL1001A バッテリテストシステムを使用する予定です。
Dukosi Limitedは、他のパートナーとともに、Battery Advances for Future Transport Applications(BAFTA)プロジェクトに取り組んでいます。このプロジェクトは、次世代のより安全で効率的なバッテリーパックに向けて、最適化されたパフォーマンスとシステム管理を実現するフレームワークの開発に焦点を当てています。その作業をサポートするために、DukosiはSL1001A バッテリテストシステム - モジュールレベルおよびEnergy Storage Discover (ESD) ソフトウェアを含む、キーサイトのScienlab バッテリテストソリューションを選択しました。
この選定について、Dukosiの最高技術責任者(CTO)であるJoel Sylvester氏は次のように述べています。「Dukosiはリチウムイオンセールの劣化研究を行っており、最小限の介入で何ヶ月もの間、実験を安全に実行し続ける必要があります。多くの選択肢を検討した結果、最高レベルの安全性を持つ完全なサイセラおよびテストチャンバーソリューションを1つのパッケージとして提供できる企業としてキーサイトを選びました。継続的なサポートは非常に素晴らしく、その結果としてシステムの有効活用度は私たちが期待していたものを大きく上回りました。」
キーサイトのESDソフトウェアにより、Dukosiは具体的かつ安定的で再現性のある結果をもたらすテストを実施することができます。このソフトウェアは、さまざまな温度および気候条件下、過酷な現実環境でのユースケースにおけるさまざまなバッテリーの充電動作を監視することができます。
キーサイトのScienlab テストソリューションにより、Dukosiは以下のことが可能になります:
- エネルギー/電力密度を高めたバッテリーモジュールの設計。
- さまざまな温度環境における劣化のモニタリング。
- モジュール内のセルが互いに及ぼす電気的および熱的な影響を調査するための、複数の温度の記録。
キーサイトのオートモーティブ&エナジーソリューション事業部のバイスプレジデント兼ジェネラルマネージャーであるThomas Goetzlは次のように述べています。「Dukosi Limitedがキーサイトとの協業を選択したことを嬉しく思います。バッテリーセルの技術を進歩させ、将来のより効率的な輸送手段の選択肢に貢献するために、キーサイトの専門知識を当社のバッテリテストソリューションとともに提供できることを楽しみにしています。」
キーサイト・テクノロジーについて
キーサイトは、世界を接続し、セキュアにするためのイノベーションの加速を支援する高度な設計および検証ソリューションを提供しています。スピードと精度に対するキーサイトのこだわりは、設計シミュレーション、プロトタイプ検証、自動ソフトウェアテスト、製造解析、ならびにエンタープライズ、サービスプロバイダー、クラウド環境におけるネットワーク性能の最適化と可視化といった開発ライフサイクル全体を通じて、将来のテクノロジー製品をより早く市場に投入するための、ソフトウェア主導のインサイトおよびアナリティクスにも及んでいます。当社の顧客は、世界中の通信および産業エコシステム、航空宇宙・防衛、自動車、エネルギー、半導体、一般電子機器市場にわたっています。キーサイトの2020年度の売上高は42億ドルでした。キーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)の詳細については、www.keysight.comをご覧ください。
# # #
キーサイト・テクノロジーに関する追加情報は、ニュースルーム(https://www.keysight.com/go/news)、およびFacebook、LinkedIn、Twitter、YouTubeでご覧いただけます。
キーサイトの連絡先:
Geri Lynne LaCombe, Americas/Europe
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com
土肥 房子、アジア
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com