キーサイト、ノキアの5G基地局製造プロセスにおける人工知能(AI)および高度なデータ分析ソフトウェアの検証を実施

キーサイト、機械学習(ML)、クラウドコンピューティング、自動テストの専門知識を組み合わせて、スマート工場で不可欠なテストプロセスを最適化

SANTA ROSA, Calif., March 12, 2020

企業、サービスプロバイダー、政府機関のイノベーション加速を支援し、世界をより安全に接続するリーディングテクノロジー企業であるキーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、ノキアの5G基地局製造プロセスにおいて、人工知能(AI)と高度なデータ分析を活用した革新的な新しいソフトウェアアプローチを検証し、テスト効率を大幅に向上させました。

両社は、先進的な製造において不可欠なテストプロセスの最適化をネットワーク機器メーカー大手支援するため、協業を拡大しました。キーサイトは、自動テストとクラウドコンピューティングの専門知識を、ノキアの過去の製造データに適用した機械学習(ML)と組み合わせることで、テスト時間の大きな短縮を実証しました。検証の成功を受け、ノキアはキーサイトの先進的なAIソフトウェアを同社の5G製造プロセスに導入しました。

5G機器は従来のテクノロジー機器に比べて著しく複雑であり、製造プロセスにおけるテスト時間が長くなっています。世界中で5Gの展開が加速するにつれて、5G機器のメーカーは、競争力のある納入スケジュールを維持できるテストプロセスの最適化方法を模索しています。キーサイトは、同社の応用研究部門であるキーサイト・ラボが開発した高度なソフトウェアテクノロジーを使用して、ノキアが提供する膨大な過去の製造データを分析しました。これにより、ノキアはデータ駆動型のテスト戦略の決定を下し、最適化された製造テストプランを策定できるようになりました。

キーサイトのネットワークアクセスグループで副社長兼ジェネラルマネージャーを務めるGiampaolo Tardioliは次のように述べています。「3年以上前に開始されたノキアとの5Gにおける長期的な協業は、次世代モバイル通信の商業化における変曲点を示しています。先進的なハードウェアと高度なソフトウェアソリューションを組み合わせることで、キーサイトはノキアなどのワイヤレスメーカーが5Gのポテンシャルを最大限に引き出せるよう支援する体制を整えています。」

新しい高度なAIソフトウェア機能は、同社のPathWaveソフトウェアスイートに統合されます。キーサイトの緊密な協業や、AIやクラウドベースのテスト機能などの分野におけるマルチドメインのテクノロジー専門知識は、より幅広い業界が複雑な製造テストの要件に対処するのに役立ちます。

ノキアのサプライチェーンエンジニアリング担当副社長であるErja Sankariは次のように述べています。「ノキアの5Gテクノロジーは、あらゆる業界、あらゆるビジネス、あらゆるエクスペリエンスに非日常の体験をもたらします。キーサイトとの緊密な協業は、世界をリードするインテリジェントな工場の構築に役立ち、お客様の期待を超える5Gソリューションを提供するという当社の戦略をサポートします。」

キーサイト・テクノロジーについて

キーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、企業、サービスプロバイダー、政府機関のイノベーション加速を支援し、より安全でつながった世界を実現するリーディングテクノロジー企業です。キーサイトのソリューションは、設計シミュレーション、プロトタイプ検証、製造テスト、ネットワークやクラウド環境での最適化まで、ネットワークを最適化し、電子製品をより低コストで迅速に市場に投入することを可能にします。顧客は、世界の通信エコシステム、航空宇宙・防衛、自動車、エネルギー、半導体、汎用電子機器のエンドマーケットにわたっています。キーサイトの2019会計年度の売上高は43億ドルでした。詳細情報は、www.keysight.comでご覧いただけます。

# # #

キーサイト・テクノロジーに関する追加情報は、ニュースルーム(https://www.keysight.com/go/news)、およびFacebook、LinkedIn、Twitter、YouTubeでご覧いただけます。

キーサイトの連絡先:

Geri Lynne LaCombe, Americas/Europe
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com

土肥 房子、アジア
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com