Garantice el éxito de sus diseños PCIe y la integridad de sus mediciones con «
», las soluciones más completas para PCI Express®, desde la simulación hasta las pruebas de protocolo, que muestran el rendimiento real del diseño.

 

Diseño y simulación de PCIe

El diseño de enlaces de datos serie de alta velocidad se vuelve mucho más complejo a medida que aumentan las velocidades de transmisión de datos: las topologías de canal se diversifican y se multiplica el número de parámetros que deben ajustarse para los componentes activos. Necesita utilizar la simulación para optimizar la integridad de la señal y la potencia de sus diseños PCIe y analizar los efectos electromagnéticos (EM) de componentes como los paquetes de circuitos integrados (IC) de alta velocidad y las interconexiones de placas de circuitos impresos (PCB). Podemos ayudarle a evaluar de forma rápida y eficaz el rendimiento de extremo a extremo de sus enlaces PCIe 6.0.

Prueba, diseño y simulación de PCIe Imagen
Imagen de prueba del transmisor PCIe

Prueba del transmisor PCIe

Las pruebas del transmisor PCIe 7.0 a 128 GT/s se realizan al límite de la capacidad de medición, donde los intervalos de unidad reducidos a la mitad, los márgenes de ruido sin cambios y las pérdidas extremas en los canales hacen que la validación del SNDR, la fluctuación y la linealidad sea mucho más exigente que en PCIe 6.0.

Keysight FlexPLL proporciona la medición más rápida del ancho de banda del bucle de enganche de fase (PLL) del transmisor, reduciendo el tiempo de medición de horas a segundos.

Nuestras herramientas de vanguardia para la automatización de pruebas de transmisores, desarrolladas por los expertos de Keysight, garantizan la integridad de sus mediciones PCIe, reducen el tiempo de prueba, evitan costosos rediseños y acortan el tiempo de comercialización.

Prueba de receptor PCIe

Extraer contenido digital de la señal PCIe resulta mucho más complicado con el formato PAM4 y velocidades que alcanzan hasta los 128 GT/s en la transmisión de datos de PCIe 7.0.

A estas altas velocidades de transferencia de datos con señales PAM4, los receptores PCIe suelen enfrentarse a una señal muy degradada debido a las características de pérdida en las altas frecuencias del canal, lo que da lugar a índices de error de bits (BER) inaceptables. Los errores de bits se gestionan mediante la corrección de errores hacia adelante (FEC); para ello se requieren nuevas mediciones, como la relación señal-ruido y distorsión (SNDR).

Te mostramos el rendimiento real de tu diseño para garantizar el éxito de tu PCIe.

 

Imagen de prueba del receptor PCIe
Dispositivos PCIe de Keysight para imagen de prueba de interconexión PCIe

Prueba de interconexiones PCIe

El canal es uno de los elementos clave del sistema PCIe. Hay muchas fuentes de distorsión en el canal que pueden degradar la calidad de la señal desde un transmisor PCIe hasta el receptor PCIe: la diafonía, el jitter y la interferencia entre símbolos (ISI) son algunos ejemplos. Debe medir las características de pérdida en todo el canal para asegurarse de que se encuentran dentro de los límites definidos por la especificación PCIe para una velocidad de datos determinada. Los parámetros de dispersión (parámetros S) se utilizan para caracterizar circuitos de alta frecuencia como el canal en un sistema PCIe.

Keysight es uno de los principales colaboradores de los grupos de trabajo principales de PCI-SIG y lo ha sido desde su creación. Keysight le ayuda a navegar a través de estos complejos requisitos con una experiencia inigualable y un soporte líder en el mundo.

Prueba de protocolo PCIe

La validación del protocolo se produce en las capas física, de enlace de datos y de transacción. Además de las pruebas obligatorias de cumplimiento de protocolos, el PCI-SIG recomienda más de cien pruebas adicionales para caracterizar correctamente su diseño. Un área clave de las pruebas de protocolo es la formación de enlaces y la máquina de estados de estado (LTSSM).

Es necesario determinar si los paquetes de datos se transfieren de forma fiable entre los socios de enlace. Necesita herramientas de análisis y ejercitación de protocolos para determinar si su dispositivo PCIe puede comunicarse correctamente con su socio de enlace. Podemos ayudarle a realizar complejas pruebas de protocolo PCIe 5.0 y 6.0 y a depurar rápidamente cualquier error detectado para garantizar la conformidad de sus dispositivos PCIe.

El diseño integrado de los nuevos
P5570A y P5573A PCIe 6.0 proporcionan una plataforma de pruebas sólida y fiable que le permite comenzar de inmediato sin preocuparse por un cableado poco fiable.

Analizador de protocolo PCIe de Keysight y tarjeta de prueba para prueba de protocolo PCIE

Recursos

PCI-SIG®, PCIe® y PCI Express® son marcas registradas y/o marcas de servicio estadounidenses de PCI-SIG.

Keysight es la única empresa de prueba y medición que forma parte de la Junta de PCI-SIG y ha contribuido con éxito al estándar PCIe durante los últimos 20 años. Obtenga más información aquí.

¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?