Analisadores de sinal e espectro

Uma imagem do M9484C VXG e do equipamento N9042B UXA

Transforme sinais complexos em insights claros

Os analisadores de sinal e de espectro ajudam os engenheiros a descobrir o que realmente está acontecendo no interior de sinais complexos de RF, micro-ondas e sem fio. Seja para solucionar problemas de interferência, validar projetos, caracterizar o desempenho ou preparar-se para a conformidade, você precisa das habilidades de medição adequadas para capturar, interpretar e agir com confiança em relação ao comportamento do sinal. Os bootcamps e cursos da Keysight proporcionam conhecimento prático, desde conceitos básicos até técnicas avançadas de análise de sinais.

Aprenda os fundamentos dos analisadores de sinal e de espectro

Uma imagem de um osciloscópio InfinjjVision exibindo uma banda do tipo trigger.

Introdução aos analisadores de sinal

Explore técnicas de análise de espectro e de sinal para realizar medições complexas com confiança e otimizar o desempenho do analisador em aplicações de RF exigentes.

Foto de um engenheiro em frente a um osciloscópio.

Práticas recomendadas para otimizar sua medição de EVM

Otimize a precisão das medições do EVM e identifique problemas no desempenho da modulação para melhorar a qualidade e a confiabilidade do sistema sem fio.

Imagem de uma mão segurando uma sonda de osciloscópio.

Técnicas de análise de modulação em comunicações celulares sem fio

Otimize a análise de modulação e o desempenho do EVM para diagnosticar com precisão as falhas e melhorar a qualidade do sistema sem fio.

Cursos em destaque

Explore os recursos do Analisador de Sinais

Imagem de uma placa de circuito colorida.

Noções básicas sobre analisadores de espectro

Compreenda os recursos dos analisadores de sinal modernos para medir e interpretar com precisão a potência de RF, a fim de aumentar a confiabilidade dos testes.

Imagem de um osciloscópio de alto desempenho com uma tela colorida.

Obtenha medições precisas ao usar um analisador de espectro

Ajuste os analisadores de espectro para sinais de alta frequência a fim de melhorar a precisão das medições e a confiabilidade da validação.

Imagem de um produto com várias janelas que exibe diferentes características de jitter em uma tela.

Técnicas de análise em tempo real para a realização de medições sem fio

Capture e analise eventos transitórios de RF em tempo real para acelerar o projeto e a resolução de problemas em sistemas sem fio, sem perder detalhes do comportamento do sinal.

Imagem de uma placa de circuito para representar o que o disparador de zona de um osciloscópio pode fazer por você.

Aprenda os fundamentos da medição do fator de ruído

Medir e minimizar o fator de ruído para melhorar a sensibilidade do receptor e o desempenho geral do sistema de RF.

Imagem mostrando as interfaces elétricas entre um transmissor e um receptor da Keysight.

Entendendo o ruído e a sensibilidade em analisadores de espectro

Compreenda os limites de sensibilidade do analisador de espectro para medir com precisão sinais de baixo nível e otimizar o desempenho da detecção de sinais.

Fotos do pacote de integridade de energia do osciloscópio da série Infiniium MXR0 da Keysight.

Medições de espectro mais rápidas com analisadores de sinal

Otimize as configurações do analisador e os fluxos de trabalho de medição para reduzir significativamente o tempo de teste e aumentar a produtividade.

Descubra as aplicações do Analisador de Sinais

Imagem artística da conectividade sobre a paisagem urbana vista de cima

Impacto da coexistência do 5G com sistemas de radar e satélite

Reduzir a interferência do 5G em sistemas de radar e satélite para melhorar o desempenho do espectro compartilhado.

Imagem do equipamento projetado para fazer medições de PCIe.

Simulação EMSO de alta densidade: do laboratório ao sistema

Projetar e validar simulações realistas de ameaças EMSO de alta densidade para melhorar a precisão dos testes de RF em nível de sistema.

Wi-Fi 7

Geração, medição e análise de sinais Wi-Fi 7

Analise e automatize os testes de sinal Wi-Fi 7 para acelerar a validação do projeto e a otimização do desempenho.

 
Imagem da tela de um osciloscópio para mostrar as saídas de teste da fonte de alimentação do modo de comutação.

Fundamentos de radar para operações no espectro eletromagnético

Projete e meça sistemas de radar com processamento preciso de sinais e validação por osciloscópio para melhorar o desempenho e a confiabilidade das medições.

 
Fotografia de uma estação de monitoramento por satélite no topo de uma colina

Monitoramento do espectro para comunicações por satélite

Adquira a capacidade de detectar, classificar e analisar sinais de RF de satélite e interferências, possibilitando comunicações mais confiáveis por meio de fluxos de trabalho eficazes de monitoramento do espectro em condições reais.

Recursos adicionais sobre analisadores de sinal

Saiba mais sobre o básico, o fundamental e o essencial com os recursos da Keysight.

Conheça mais informações e recursos sobre analisadores de sinal e de espectro

 

Soluções de teste para analisadores de sinal e espectro

Os analisadores de sinal e espectro da Keysight oferecem suporte à validação de projetos de RF, à resolução de problemas e à conformidade com padrões sem fio.

Novos analisadores de sinal XA5 e XA6

Conheça os novos analisadores de sinal Keysight Expert XA5 e Pro XA6.

Obtenha mais informações sobre RF com os analisadores de sinal XA5 e XA6, que combinam pesquisa mais rápida de sinais indesejados, medições precisas de EVM, análise de dois canais e visibilidade de banda larga para acelerar a análise de sinais, desde o projeto até a validação.

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?