O que você está procurando?
Monitoramento de borda
Proteja-se contra ataques e evite problemas de desempenho com inteligência de rede dinâmica
Não se deixe cegar pela borda
É um admirável mundo novo para sua rede. SD-WAN, 5G e a Internet das Coisas estão mudando a aparência da sua rede, seu comportamento e a velocidade com que ela reage. Os dispositivos inteligentes estão ficando mais inteligentes, e a computação de borda está ajudando a reduzir a latência e a melhorar o desempenho.
Mas como evitar problemas de desempenho e proteger uma superfície de ataque em expansão?
Você precisa preparar sua rede para o futuro, e isso significa capturar inteligência de rede dinâmica em toda a borda da sua rede. Ao equipar suas ferramentas de segurança e monitoramento de desempenho com insights acionáveis, você pode proteger seus ativos, aplicativos, credibilidade e resultados financeiros ao mesmo tempo.
Arquitetura otimizada para a borda da Keysight
Arme suas ferramentas com inteligência dinâmica de rede, do CORE ao EDGE
Quando se trata de computação de borda, a redução de custos, o fortalecimento da segurança e a manutenção do desempenho dependem da inteligência acionável de cada canto da sua rede. É por isso que criamos uma arquitetura de rede otimizada para a borda que oferece visibilidade no nível do pacote, monitoramento ativo e inteligência de aplicativos para garantir que suas ferramentas nunca percam nada - tudo isso gerenciado por meio de um painel de controle único e intuitivo que mantém tudo funcionando sem problemas e sem desperdício de esforço.
Os pilares de uma arquitetura de borda
Mantenha o desempenho máximo e atenda a SLAs rigorosos
Embora a computação de borda ajude a reduzir a latência e melhorar a experiência do usuário, o que acontece quando as coisas dão errado? Confiar no tráfego em tempo real apenas o alerta sobre os problemas que seus usuários estão enfrentando no momento. Se você quiser se antecipar aos problemas e proteger as experiências dos usuários na borda, precisará de uma abordagem proativa - e o monitoramento ativo é o caminho a seguir. Ao emular o tráfego do usuário e enviá-lo pela rede, você obtém uma fonte verificada de verdade que o ajuda a solucionar problemas mais rapidamente e a manter o desempenho máximo.
Descubra o Hawkeye, a plataforma de monitoramento ativo/sintético da Keysight, para saber mais.
Obtenha o máximo de cobertura em um espaço mínimo
Uma solução de monitoramento ativo só é tão boa quanto sua cobertura permite. E, à medida que mais e mais processamento de dados é transferido para a borda, isso significa que é fundamental que você possa monitorar a QoS nas filiais e nos locais remotos. É por isso que recomendamos a implementação de uma combinação de endpoints baseados em hardware e software em toda a borda da sua rede. Com uma cobertura completa, você pode ajudar a evitar surpresas caras, como interrupções e tempo de inatividade.
Confira a linha completa de endpoints de monitoramento ativo da Keysight, incluindo o Vision Edge 1S NPB e o IxProbe, uma solução de monitoramento de SLA de última milha.
Capture os dados de pacotes de que suas ferramentas precisam
Não importa se você está processando dados em um data center centralizado ou na borda, suas ferramentas de monitoramento dependem de dados de pacotes para identificar violações e problemas de desempenho. Porém, à medida que a computação de borda e a SD-WAN o ajudam a fazer a transição de circuitos MPLS caros para links baseados em IP mais baratos, a visibilidade dos pacotes se torna ainda mais essencial. É por isso que a implementação de taps de rede é essencial, permitindo que você capture dados de links baseados em Ethernet, evitando as vulnerabilidades de segurança e as limitações inerentes das portas SPAN.
Descubra alinha completa de taps da Keysight e o CloudLens, uma solução baseada em nuvem que permite a captura de pacotes em ambientes virtualizados, para saber mais.
Reduzir o esforço da ferramenta com a agregação de dados
Depois de implementar vários taps e capturar uma série de dados de pacotes, é tentador simplesmente enviá-los diretamente para suas ferramentas de monitoramento. Mas um influxo de dados pode sobrecarregá-las rapidamente, causando latência, falsos positivos e muito mais. É por isso que você precisa de corretores de pacotes de rede (NPBs) para filtrar, agregar, desduplicar e criar metadados a partir das informações brutas provenientes de suas torneiras. Com uma GUI de fácil utilização e administração remota, enviar os dados certos para as ferramentas certas nunca foi tão fácil, mesmo em escala.
Confira os NPBs otimizados para borda da Keysight: Vision E1S, Vision E10S, Vision E40 e Vision E100.
Fortalecer a segurança
Reduzir os pontos cegos
Assuma o controle da experiência do usuário
Monitore ativamente a borda da sua rede
Arme suas ferramentas com inteligência dinâmica de rede, do CORE ao EDGE
Quando se trata de computação de borda, a redução de custos, o fortalecimento da segurança e a manutenção do desempenho dependem da inteligência acionável de cada canto da sua rede. É por isso que criamos uma arquitetura de rede otimizada para a borda que oferece visibilidade no nível do pacote, monitoramento ativo e inteligência de aplicativos para garantir que suas ferramentas nunca percam nada - tudo isso gerenciado por meio de um painel de controle único e intuitivo que mantém tudo funcionando sem problemas e sem desperdício de esforço.
Apresentando o IXPROBE
Atenda a SLAs rigorosos e garanta a segurança do serviço com o monitoramento ativo e em linha
Para os provedores de serviços de rede, os clientes que contam com eles e as grandes empresas que operam redes privadas ou SD-WANs, os SLAs são o pulso dos negócios. Porém, à medida que as expectativas em relação à qualidade de serviço (QoS) continuam a aumentar, pode ser difícil atendê-las sem monitorar a conectividade de última milha, o que ameaça sua capacidade de oferecer garantia de serviços lucrativos, satisfazer os clientes e manter o acesso à rede nos locais dos clientes.
Uma sonda de monitoramento em linha, o IxProbe combina monitoramento em tempo real, verificação de SLA e teste de QoS sintético por meio do Hawkeye, colocando-ono controle da borda da sua rede com menos deslocamentos de caminhão, solução de problemas mais rápida e implementação sem esforço em escala.
Recursos em destaque
Produtos relacionados
CATÁLOGOS - comece a planejar hoje mesmo
Visibilidade da rede
Crie uma estrutura de visibilidade - corretores de pacotes de rede, taps, switches de desvio e muito mais.
Desempenho e segurança da rede
Saiba como a sua rede está funcionando para que você possa atingir SLAs difíceis e, em seguida, protegê-la.
Adote a computação de borda com confiança.
Prepare sua rede para o futuro com inteligência de rede dinâmica, pronta para hoje e desenvolvida para o futuro.