무엇을 찾고 있습니까?
에지 모니터링
동적 네트워크 인텔리전스를 통해 공격으로부터 보호하고 성능 문제를 방지하십시오.
엣지에 현혹되지 마십시오.
귀사의 네트워크는 새로운 세상에 직면해 있습니다. SD-WAN, 5G 및 사물 인터넷은 네트워크의 모습, 작동 방식 및 반응 속도를 변화시키고 있습니다. 스마트 디바이스는 더욱 스마트해지고 있으며, 엣지 컴퓨팅은 지연 시간을 줄이고 성능을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
하지만 성능 문제를 방지하고 확장되는 공격 표면을 보호하려면 어떻게 해야 할까요?
네트워크의 미래를 대비해야 하며, 이는 네트워크 엣지 전체에서 동적 네트워크 인텔리전스를 캡처하는 것을 의미합니다. 보안 및 성능 모니터링 툴에 실행 가능한 인사이트를 제공함으로써 자산, 애플리케이션, 신뢰도 및 수익을 동시에 보호할 수 있습니다.
키사이트의 엣지 최적화 아키텍처
CORE에서 EDGE까지, 동적 네트워크 인텔리전스로 도구를 무장하십시오.
엣지 컴퓨팅에 있어서 비용 절감, 보안 강화 및 성능 유지는 모두 네트워크의 모든 지점에서 얻는 실행 가능한 인텔리전스에 달려 있습니다. 이것이 바로 키사이트가 패킷 수준 가시성, 능동 모니터링 및 애플리케이션 인텔리전스를 제공하여 도구가 아무것도 놓치지 않도록 보장하는 엣지 최적화된 네트워크 아키텍처를 구축한 이유입니다. 이 모든 것은 직관적인 단일 창 관리 시스템을 통해 관리되어 낭비 없이 모든 것을 원활하게 실행합니다.
엣지 아키텍처의 기둥
최고 성능 유지 및 엄격한 SLA 충족
엣지 컴퓨팅은 지연 시간을 줄이고 사용자 경험을 개선하는 데 도움이 되지만, 문제가 발생하면 어떻게 될까요? 실시간 트래픽에만 의존하면 사용자가 현재 겪고 있는 문제에 대해서만 알림을 받게 됩니다. 문제에 미리 대비하고 엣지에서 사용자 경험을 보호하려면 사전 예방적 접근 방식이 필요하며, 능동적인 모니터링이 해답입니다. 사용자 트래픽을 에뮬레이션하고 네트워크를 통해 전송함으로써, 더 빠르게 문제를 해결하고 최고 성능을 유지하는 데 도움이 되는 검증된 진실의 원천을 얻을 수 있습니다.
자세히 알아보려면 키사이트의 능동/합성 모니터링 플랫폼인 Hawkeye를 살펴보십시오.
최소 설치 공간에서 최대 커버리지를 확보하십시오.
능동 모니터링 솔루션은 커버리지 범위만큼만 유용합니다. 그리고 점점 더 많은 데이터 처리가 엣지로 이동함에 따라, 지사 및 원격 위치에서 QoS를 모니터링할 수 있는 것이 중요합니다. 이것이 바로 네트워크 엣지 전반에 걸쳐 하드웨어 및 소프트웨어 기반 엔드포인트를 혼합하여 배포할 것을 권장하는 이유입니다. 완벽한 커버리지를 통해 중단 및 다운타임과 같은 값비싼 문제 발생을 방지할 수 있습니다.
키사이트의 다양한 액티브 모니터링 엔드포인트를 확인해 보십시오. 여기에는 Vision Edge 1S NPB 및 라스트 마일 SLA 모니터링 솔루션인 IxProbe가 포함됩니다.
도구에 필요한 패킷 데이터 캡처
중앙 집중식 데이터 센터에서 데이터를 처리하든 엣지에서 데이터를 처리하든, 모니터링 도구는 패킷 데이터에 의존하여 침해 및 성능 문제를 모두 식별합니다. 그러나 엣지 컴퓨팅 및 SD-WAN이 비용이 많이 드는 MPLS 회로에서 더 저렴한 IP 기반 링크로 전환하는 데 도움이 되면서 패킷 가시성은 더욱 중요해집니다. 이것이 바로 네트워크 탭 배포가 필수적인 이유입니다. 이를 통해 SPAN 포트의 보안 취약성 및 내재된 한계를 피하면서 이더넷 기반 링크에서 데이터를 캡처할 수 있습니다.
키사이트의 다양한 탭과 가상화 환경에서 패킷 캡처를 지원하는 클라우드 기반 솔루션인 CloudLens에 대해 자세히 알아보십시오.
데이터 집계를 통해 도구 부담 감소
많은 탭을 배포하고 수많은 패킷 데이터를 캡처한 후에는 해당 데이터를 모니터링 도구로 바로 보내고 싶을 수 있습니다. 하지만 데이터가 너무 많이 유입되면 도구가 빠르게 과부하되어 지연, 오탐지 등이 발생할 수 있습니다. 따라서 탭에서 들어오는 원시 정보를 필터링, 집계, 중복 제거하고 메타데이터를 생성하려면 네트워크 패킷 브로커(NPB)가 필요합니다. 사용자 친화적인 GUI와 원격 관리를 통해 대규모 환경에서도 올바른 데이터를 올바른 도구로 보내는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.
키사이트의 엣지 최적화 NPB를 확인해 보십시오: Vision E1S, Vision E10S, Vision E40, Vision E100.
보안 강화.
사각지대 완화
사용자 경험을 제어하십시오.
네트워크 엣지를 능동적으로 모니터링하십시오.
CORE에서 EDGE까지, 동적 네트워크 인텔리전스로 도구를 무장하십시오.
엣지 컴퓨팅에 있어서 비용 절감, 보안 강화 및 성능 유지는 모두 네트워크의 모든 지점에서 얻는 실행 가능한 인텔리전스에 달려 있습니다. 이것이 바로 키사이트가 패킷 수준 가시성, 능동 모니터링 및 애플리케이션 인텔리전스를 제공하여 도구가 아무것도 놓치지 않도록 보장하는 엣지 최적화된 네트워크 아키텍처를 구축한 이유입니다. 이 모든 것은 직관적인 단일 창 관리 시스템을 통해 관리되어 낭비 없이 모든 것을 원활하게 실행합니다.
IXPROBE 소개
인라인 및 액티브 모니터링으로 까다로운 SLA를 충족하고 서비스 보장을 확보하십시오.
네트워크 서비스 공급업체, 이들을 신뢰하는 고객, 그리고 프라이빗 또는 SD-WAN을 운영하는 대기업에게 SLA는 비즈니스의 핵심입니다. 그러나 서비스 품질(QoS)에 대한 기대치가 계속 높아짐에 따라, 라스트 마일 연결을 모니터링하지 않으면 이를 충족하기 어려울 수 있으며, 수익성 있는 서비스 보장을 제공하고, 고객을 만족시키며, 고객 사이트 전반에 걸쳐 네트워크 액세스를 유지하는 능력을 위협할 수 있습니다.
인라인 모니터링 프로브인 IxProbe는 Hawkeye를 통해 실시간 모니터링, SLA 검증 및 합성 QoS 테스트를 결합하여 출동 횟수를 줄이고, 문제 해결 속도를 높이며, 대규모 배포를 손쉽게 수행하여 네트워크 에지를 제어할 수 있도록 지원합니다.
추천 자료
관련 제품
자신감을 가지고 엣지 컴퓨팅을 수용하십시오.
오늘을 위한 준비와 미래를 위한 구축이 완료된 동적 네트워크 인텔리전스로 네트워크를 미래에도 사용할 수 있도록 대비하십시오.