비즈니스에 대한 가시선

조직이 클라우드에서 비즈니스를 성장시키고 번창하기 위한 새로운 방법을 모색함에 따라 이 새로운 운영 모델의 요구사항을 충족하기 위해 네트워크가 어떻게 진화하는지 판별하는 작업은 전략에서 필수 단계입니다. 자체 사설 데이터 센터를 구축하든 공용 클라우드 및 클라우드가 제공해야 하는 모든 것을 탐색하든 기존 보안 제어는 함께 발전해야 합니다. 보안 범위를 사설 또는 공용 클라우드로 확장하는 것이 선택 사항이 아니라고 생각할 수 있지만 이는 사실이 아닙니다. 일부 클라우드 제공업체는 기본적인 수준의 보안을 제공하지만 귀하의 조직은 '충분히 좋은 것'보다 더 나은 보안을 확보할 자격이 있습니다. 키사이트는 '충분히 좋은 것만으로는 충분하지 않습니다'라고 생각합니다. 현재 보안 전략에 투자한 데는 이유가 있습니다. 디지털 혁신 여정에서 이를 활용할 수 있어야 합니다.

클라우드 가시성 제한으로 인해 비즈니스 성장이 억제되도록 할 수는 없습니다. 키사이트는 전 세계 조직이 꿈을 실현할 수 있도록 지원합니다. CloudLens는 이를 실현하는 방법의 또 다른 예일 뿐입니다.

CloudLens – Keysight Cloud Visibility Platform

공용 클라우드, 사설 클라우드, 하이브리드 클라우드, 모든 클라우드

Keysight CloudLens Solution

 

CloudLens로 하이브리드 전반에서 클라우드 트래픽 모니터링

공공(Public) 클라우드와 사설(Private) 클라우드 모두 각각의 장점이 있습니다. 많은 조직이 두 가지 유형의 클라우드를 모두 사용하는 이유도 바로 이 때문입니다. 이러한 하이브리드 클라우드 구현은 다양성을 극대화한다는 장점은 있지만 공공(Public) 클라우드와 사설(Private) 클라우드 모두의 패킷을 캡처하려면 대부분의 솔루션이 복잡하고 비용이 많이 드는 해결 방법을 수행해야 합니다.

하이브리드 클라우드에는 끊김 없고, 부하 없는 가시성 솔루션이 필요합니다. CloudLens를 사용하면 중요한 패킷 데이터에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 대부분의 주요 공공(Public), 사설(Private) 클라우드와 호환되고 사용하기 쉬운 관리 플랫폼으로 패킷을 캡처하고 중요한 시간을 절약할 수 있습니다.

눈에 보이지 않는 것을 안전하게 보호할 수 없습니다

대부분의 조직은 어떤 방식이든, 어떤 형태로든 클라우드를 사용합니다. 하지만 클라우드는 탁월한 유연성과 민첩성, 확장성을 제공하지만 해결해야 할 문제도 존재합니다. 이스트-웨스트 트래픽 모니터링은 매우 어렵기 때문에 심각한 사각지대를 만듭니다. 네트워크 경계가 사라지고 공격자가 더 정교해지는 상황에서 클라우드 가시성 부족은 네트워크 보안, 컴플라이언스, 성능 모니터링 능력에 영향을 미칠 뿐 아니라 데이터 침해를 비롯해 많은 비용이 초래되는 다른 보안 취약성을 야기할 수 있습니다.

이러한 가시성의 중요성에 따라 전 세계 많은 조직이 CloudLens의 도움으로 공공(Public), 사설(Private), 하이브리드 클라우드를 모니터링 및 보호하고 있습니다. 플랫폼에 구애받지 않는 아키텍처, 컨테이너/Kubernetes 호환성, 최신 보안, 어플리케이션 성능 관리(APM), 네트워크 성능 관리(NPM) 도구와의 턴키 통합을 통해 CloudLens를 사용하여 광범위하고 실행 가능한 정보를 필요한 시점에, 필요한 도구에 제공함으로써 치명적인 취약성을 차단할 수 있습니다.

이점

보안 실드

리스크 감소, 효율성 개선

사각지대를 제거하여 보안을 강화하고 소스에서 패킷 데이터를 필터링, 로드 밸런싱하여 모니터링 도구의 성능을 높이십시오.

보안 실드

멀티 플랫폼 기능

플랫폼에 구애받지 않은 아키텍처로 거의 모든 공공(Public), 사설(Private) 또는 하이브리드 클라우드 환경에 대한 가시성을 쉽게 확보할 수 있습니다.

보안 실드

영향 최소화, 턴키 스타트업

주요 보안, APM, NPM 도구와의 빠른 호환성으로 인프라 투자에 따른 비용 부담과 지연을 방지할 수 있습니다.

수상 내역

infosec 2018 어워드
골든 브릿지 어워드
클라우드 컴퓨팅 2018 어워드
클라우드 컴퓨팅 2018 어워드
클라우드 컴퓨팅 2019 어워드

클라우드 가시성 에코시스템

보안 및 성능 모니터링은 일반 조직과 현대 기업에 모두 필수적입니다. 네트워크는 핵심 요소 중 하나입니다. 복잡한 문제 해결 방법에 의존하거나 패킷 삭제 또는 사각지대를 폐쇄하지 않아서 보안 및 모니터링 도구의 효과를 저하시키는 가시성 솔루션은 필요하지 않습니다.

키사이트는 오픈 소스 제공자를 비롯하여 최신 보안, APM, NPM 도구 제공자와의 협력으로 CloudLens 호환성을 즉시 지원합니다. 통합 솔루션으로 모니터링 효과를 극대화하면서 일상 작업에 미치는 영향을 최소화할 수 있습니다.

전체 기술 파트너 목록 보기

다른 도움이 필요하십니까?