Können wir Ihnen behilflich sein?
Überwachung der Ränder
Schutz vor Angriffen und Vermeidung von Leistungsproblemen mit dynamischer Netzwerkintelligenz
Lassen Sie sich nicht von der Kante blenden
Es ist eine schöne neue Welt für Ihr Netzwerk. SD-WAN, 5G und das Internet der Dinge verändern, wie Ihr Netzwerk aussieht, wie es sich verhält und wie schnell es reagiert. Intelligente Geräte werden immer intelligenter, und Edge Computing hilft, Latenzzeiten zu reduzieren und die Leistung zu verbessern.
Doch wie lassen sich Leistungsprobleme vermeiden und eine wachsende Angriffsfläche schützen?
Sie müssen Ihr Netzwerk zukunftssicher machen, und das bedeutet, dass Sie dynamische Netzwerkinformationen über den gesamten Netzwerkrand hinweg erfassen müssen. Indem Sie Ihre Sicherheits- und Leistungsüberwachungs-Tools mit verwertbaren Erkenntnissen ausstatten, können Sie gleichzeitig Ihre Anlagen, Anwendungen, Glaubwürdigkeit und Ihr Geschäftsergebnis schützen.
Keysight's Edge-optimierte Architektur
Bewaffnen Sie Ihre Tools mit dynamischer Netzwerkintelligenz, von CORE bis EDGE
Wenn es um Edge Computing geht, hängen die Reduzierung von Kosten, die Stärkung der Sicherheit und die Aufrechterhaltung der Leistung von verwertbaren Informationen aus jedem Winkel Ihres Netzwerks ab. Aus diesem Grund haben wir eine Edge-optimierte Netzwerkarchitektur entwickelt, die Transparenz auf Paketebene, aktive Überwachung und Anwendungsintelligenz bietet, um sicherzustellen, dass Ihren Tools nichts entgeht - und das alles über eine intuitive, übersichtliche Benutzeroberfläche, die dafür sorgt, dass alles reibungslos und ohne unnötigen Aufwand läuft.
Die Säulen einer Edge-Architektur
Aufrechterhaltung der Spitzenleistung und Einhaltung strenger SLAs
Edge Computing hilft Ihnen zwar, Latenzzeiten zu reduzieren und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, aber was passiert, wenn etwas schief läuft? Wenn Sie sich auf Live-Datenverkehr verlassen, werden Sie nur auf Probleme aufmerksam, die Ihre Benutzer gerade erleben. Wenn Sie Problemen zuvorkommen und die Benutzerfreundlichkeit am Edge sicherstellen möchten, benötigen Sie einen proaktiven Ansatz - und die aktive Überwachung ist der richtige Weg. Indem Sie den Benutzerverkehr emulieren und über Ihr Netzwerk senden, erhalten Sie eine verifizierte Quelle der Wahrheit, die Ihnen hilft, Fehler schneller zu beheben und die Spitzenleistung aufrechtzuerhalten.
Entdecken Sie Hawkeye, die aktive/synthetische Überwachungsplattform von Keysight, und erfahren Sie mehr.
Maximale Abdeckung bei minimalem Platzbedarf
Eine aktive Überwachungslösung ist nur so gut, wie ihre Abdeckung es zulässt. Und da immer mehr Datenverarbeitung an den Netzwerkrand verlagert wird, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie in der Lage sind, die QoS an Ihren Zweigstellen und entfernten Standorten zu überwachen. Aus diesem Grund empfehlen wir die Bereitstellung einer Mischung aus hardware- und softwarebasierten Endpunkten im gesamten Edge-Bereich Ihres Netzwerks. Mit einer vollständigen Abdeckung können Sie kostspielige Überraschungen wie Ausfälle und Ausfallzeiten vermeiden.
Informieren Sie sich über die gesamte Palette der aktiven Überwachungsendpunkte von Keysight, einschließlich des Vision Edge 1S NPB und IxProbe, einer SLA-Überwachungslösung für die letzte Meile.
Erfassen Sie die Datenpakete, die Ihre Tools benötigen
Ob Sie Daten in einem zentralisierten Rechenzentrum oder am Edge verarbeiten: Ihre Überwachungstools sind auf Paketdaten angewiesen, um sowohl Sicherheitsverletzungen als auch Leistungsprobleme zu identifizieren. Da Edge-Computing und SD-WAN Ihnen jedoch beim Übergang von kostspieligen MPLS-Leitungen zu günstigeren IP-basierten Verbindungen helfen, wird die Pakettransparenz umso wichtiger. Aus diesem Grund ist der Einsatz von Network Taps Essential – er versetzt Sie in die Lage, Daten von Ethernet-basierten Verbindungen zu erfassen und dabei die Sicherheitsrisiken sowie inhärenten Einschränkungen von SPAN-Ports zu umgehen.
Entdecken Sie diekomplette Palette an Abgriffen von Keysight und CloudLens, eine Cloud-basierte Lösung zur Paketerfassung in virtualisierten Umgebungen, um mehr zu erfahren.
Verringern Sie die Belastung der Werkzeuge durch Datenaggregation
Sobald Sie eine Reihe von Abhörgeräten installiert und eine Vielzahl von Paketdaten erfasst haben, ist die Versuchung groß, diese Daten direkt an Ihre Überwachungstools zu senden. Aber ein Zustrom von Daten kann diese schnell überfordern, was zu Latenzzeiten, Fehlalarmen und vielem mehr führt. Aus diesem Grund benötigen Sie Netzwerk-Paket-Broker (NPBs), die die Rohdaten aus Ihren Abhörgeräten filtern, aggregieren, de-duplizieren und Metadaten erstellen. Mit einer benutzerfreundlichen GUI und Remote-Verwaltung war es noch nie so einfach, die richtigen Daten an die richtigen Tools zu senden - auch nicht im großen Maßstab.
Sehen Sie sich die kantenoptimierten NPBs von Keysight an: Vision E1S, Vision E10S, Vision E40 und Vision E100.
Stärkung der Sicherheit
Blinde Flecken entschärfen
Übernehmen Sie die Kontrolle über das Benutzererlebnis
Überwachen Sie den Rand Ihres Netzwerks aktiv
Bewaffnen Sie Ihre Tools mit dynamischer Netzwerkintelligenz, von CORE bis EDGE
Wenn es um Edge Computing geht, hängen die Reduzierung von Kosten, die Stärkung der Sicherheit und die Aufrechterhaltung der Leistung von verwertbaren Informationen aus jedem Winkel Ihres Netzwerks ab. Aus diesem Grund haben wir eine Edge-optimierte Netzwerkarchitektur entwickelt, die Transparenz auf Paketebene, aktive Überwachung und Anwendungsintelligenz bietet, um sicherzustellen, dass Ihren Tools nichts entgeht - und das alles über eine intuitive, übersichtliche Benutzeroberfläche, die dafür sorgt, dass alles reibungslos und ohne unnötigen Aufwand läuft.
Einführung von IXPROBE
Erfüllen Sie strenge SLAs und sichern Sie die Servicegarantie mit Inline- und aktiver Überwachung
Für Netzwerkdienstleister, die Kunden, die auf sie zählen, und große Unternehmen, die private oder SD-WANs betreiben, sind SLAs der Puls des Geschäfts. Da die Erwartungen an die Servicequalität (QoS) jedoch immer weiter steigen, kann es schwierig sein, diese zu erfüllen, ohne die Konnektivität auf der letzten Meile zu überwachen, was Ihre Fähigkeit bedroht, lukrative Servicegarantien anzubieten, Kunden zufriedenzustellen und den Netzwerkzugang über Kundenstandorte hinweg aufrechtzuerhalten.
IxProbe ist eine Inline-Überwachungssonde, die Echtzeitüberwachung, SLA-Überprüfung und synthetische QoS-Tests über Hawkeyekombiniert undIhnen die Kontrolle über den Rand Ihres Netzwerks mit weniger LKWs, schnellerer Fehlerbehebung und müheloser Bereitstellung im großen Maßstab gibt.
Ausgewählte Ressourcen
Verwandte Produkte
KATALOGE - beginnen Sie noch heute mit der Planung
Sichtbarkeit des Netzes
Aufbau einer Visibility Fabric - Netzwerk-Packet-Broker, Taps, Bypass-Switches und mehr.
Netzwerkleistung und -sicherheit
Sie müssen wissen, wie Ihr Netzwerk funktioniert, damit Sie strenge SLAs einhalten können - und es dann sichern.
Nutzen Sie Edge Computing mit Zuversicht.
Machen Sie Ihr Netzwerk zukunftssicher mit dynamischer Netzwerkintelligenz, die für heute bereit und für morgen ausgelegt ist.