Seja para validar alterações na rede, solucionar problemas de clientes ou preparar demonstrações de prova de conceito, a reconfiguração manual de ambientes de laboratório leva tempo. Conexões estáticas podem limitar a cobertura dos testes, complicar o compartilhamento de recursos e retardar a resposta da sua equipe.
E se a conectividade física pudesse ser tão flexível quanto o restante do seu laboratório automatizado?
Junte-se à Keysight para descobrir como a comutação automatizada da Camada 1 e a orquestração de laboratórios estão mudando a maneira como as equipes criam, gerenciam e reutilizam ambientes de teste. Saiba como as conexões controladas por software podem substituir o recabeamento manual, simplificar configurações complexas de teste e ajudar você a aproveitar melhor os recursos existentes do laboratório.
Neste webinar, você descobrirá como:
Também exploraremos os avanços mais recentes em comutação de Camada 1 de alta densidade e como eles podem viabilizar ambientes de laboratório mais flexíveis e escaláveis.
Gaste menos tempo configurando seu laboratório e mais tempo testando o que realmente importa.
Inscreva-se para descobrir uma abordagem mais inteligente para a conectividade em laboratórios.
8 de dezembro
8 de dezembro
7 de janeiro
Janeiro
Laboratórios de teste que suportam várias velocidades de rede costumam depender de cabeamento manual ou de plataformas de comutação separadas, o que aumenta a complexidade, os custos e o tempo de configuração. A série Velocity 4900 da Keysight, composta por switches de automação de configuração fixa, simplifica a conectividade com configuração de velocidade e mídia por porta. Ela oferece comutação transparente e sem bloqueio na Camada 1 para ambientes densos de 25G e 100G, com 72 portas QSFP28 no modelo 4902 e 288 portas SFP28 no modelo 4906, para ajudar as equipes a compartilhar equipamentos, automatizar conexões e ampliar a capacidade do laboratório.
As equipes do Centro de Assistência Técnica (TAC) enfrentam uma pressão cada vez maior para resolver os problemas dos clientes com mais rapidez, à medida que as redes se tornam mais complexas. Muitos laboratórios ainda dependem de configurações manuais, o que exige que os engenheiros localizem os equipamentos, conectem manualmente os ambientes de teste e configurem os dispositivos individualmente. Isso retarda a reprodução dos problemas e atrasa o diagnóstico, enquanto os orçamentos raramente permitem a contratação de mais pessoal ou a aquisição de mais equipamentos.
Este white paper analisa como a automação de laboratório ajuda as equipes a superar esses desafios, reduzir o tempo de configuração e aproveitar melhor os recursos existentes.
O que você está procurando?