네트워크 변경 사항을 검증하든, 고객 문제를 트러블슈팅하든, 개념 검증(PoC) 데모를 준비하든, 실험실 환경을 수동으로 재구성하는 데는 시간이 걸립니다. 정적 연결은 테스트 커버리지를 제한하고, 리소스 공유를 복잡하게 만들며, 팀의 대응 속도를 늦출 수 있습니다.
물리적 연결이 나머지 자동화된 실험실 환경만큼 유연해질 수 있다면 어떨까요?
키사이트와 함께 계층 1 자동 스위칭 및 실험실 오케스트레이션이 팀의 테스트 환경 구축, 관리, 재사용 방식을 어떻게 바꾸고 있는지 살펴보세요. 소프트웨어 제어 연결을 통해 수동 케이블 재배치를 대체하고, 복잡한 테스트 설정을 간소화하며, 기존 실험실 리소스를 최대한 활용하는 방법을 알아보세요.
본 웨비나에서는 다음 내용을 확인할 수 있습니다.
또한 고밀도 계층 1 스위칭의 최신 발전 사항과 이 기술이 어떻게 더 유연하고 확장 가능한 실험실 환경을 지원할 수 있는지 살펴봅니다.
실험실 구성을 줄이고 중요한 테스트에 더 많은 시간을 집중하세요.
등록하고 실험실 연결에 대한 더 스마트한 접근 방식을 만나보세요.
다양한 네트워크 속도를 지원하는 테스트 랩은 대개 수동 케이블 연결이나 별도의 스위칭 플랫폼에 의존하기 때문에 복잡성, 비용 및 설정 시간이 증가합니다. 키사이트(Keysight)의 고정 구성 자동화 스위치인 Velocity 4900 시리즈는 포트별 속도 및 매체 구성을 통해 연결을 간소화합니다. 이 제품은 고밀도 25G 및 100G 환경을 위한 투명한 비차단(non-blocking) 레이어 1 스위칭 기능을 제공하며, 4902 모델에는 72개의 QSFP28 포트, 4906 모델에는 288개의 SFP28 포트가 탑재되어 있어 팀이 장비를 공유하고, 연결을 자동화하며, 실험실 용량을 확장할 수 있도록 지원합니다.
네트워크가 점점 더 복잡해짐에 따라 기술 지원 센터(TAC) 팀은 고객 문제를 더 신속하게 해결해야 한다는 압박을 점점 더 많이 받고 있습니다. 많은 실험실에서는 여전히 수동 설정에 의존하고 있어, 엔지니어들이 장비를 찾아내고, 테스트베드를 직접 케이블로 연결하며, 장치를 하나씩 개별적으로 구성해야 합니다. 이로 인해 문제 재현 속도가 느려지고 진단이 지연되지만, 예산상 인원이나 장비를 추가로 확보하기는 거의 불가능한 실정입니다.
이 백서에서는 실험실 자동화가 팀들이 이러한 과제를 극복하고, 준비 시간을 단축하며, 기존 자원을 보다 효율적으로 활용하는 데 어떻게 도움이 되는지 살펴봅니다.
무엇을 찾고 있습니까?