펄스 시간 간격을 확인하는 방법

주파수 카운터
+ 주파수 카운터

에지 간 타이밍 측정

펄스 시간 간격을 검증하려면 두 개의 타이밍 이벤트, 안정적인 트리거 임계값, 그리고 높은 반복성으로 에지 전환을 감지할 수 있는 측정 시스템이 필요합니다. 범용 카운터는 하나의 펄스 에지를 시작 이벤트로, 다른 펄스 에지를 정지 이벤트로 지정한 다음 선택한 획득 간격 동안 두 이벤트 사이의 경과 시간을 계산하여 이 테스트를 수행합니다.

일반적으로 이 설정에서는 두 개의 펄스 신호를 별도의 카운터 입력 또는 시작 및 정지 타이밍 경로로 라우팅하고, 트리거 레벨과 에지 극성을 구성하며, 반복 측정하여 편차나 드리프트를 관찰합니다. 트렌드 및 통계 디스플레이를 통해 간격이 일관되게 유지되는지 또는 작동 조건에 따라 변하는지 파악할 수 있으며, 고해상도 시간 간격 측정 기능은 에지 간 타이밍의 미세한 변화를 감지할 수 있도록 지원합니다.

펄스 시간 간격 솔루션

펄스 시간 간격 테스트에는 시작 및 정지 에지의 정밀한 감지, 안정적인 트리거 설정, 그리고 펄스 이벤트 간의 타이밍 분리를 검증하기 위한 반복 측정이 필요합니다. 키사이트의 2채널 범용 주파수 카운터/타이머는 시간 간격 측정, 펄스 폭 측정, 내장 트렌드 및 히스토그램 분석 기능을 제공하여 정밀한 테스트를 지원합니다. 100 ps 시간 간격 해상도는 디지털 펄스 관계에 대한 세밀한 타이밍 검증을 지원하며, 듀얼 채널 아키텍처를 통해 기능 검증 중 관련된 두 개의 타이밍 신호를 비교할 수 있습니다.

펄스 시간 간격 솔루션 블록 다이어그램 보기

펄스 시간 간격을 확인하는 방법

펄스 시간 간격 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?