O-RAN 무선 유닛 동기화 검증 방법

시간 동기화 분석기
+ 타임 싱크 분석기

O-RU 동기화 평면 적합성

오픈 무선 접속 네트워크(O-RAN) 무선 유닛 동기화 평면 적합성 테스트는 구성된 동기화 소스, 이더넷 프론트홀 연결 및 제어된 테스트 환경을 사용합니다. 테스트 대상 무선 유닛은 엔지니어가 정밀 시간 프로토콜(PTP) 프로필, 전송 조건, 클럭 기준 및 해당 동기화 파라미터를 구성하는 동안 테스트 플랫폼과 타이밍 정보를 교환합니다. 기준선 획득 시퀀스는 관측된 클럭 상태를 설정합니다. 테스트 트래픽 및 타이밍 관련 메시지가 캡처되어 선택된 O-RAN 동기화 평면 테스트 요구 사항과 비교됩니다. 초당 펄스 신호 또는 안정적인 주파수 입력과 같은 공유 기준은 측정 중에 일관된 타이밍 기반을 제공합니다.

그런 다음 측정 시퀀스는 정의된 작동 및 결함 조건에서 소자를 테스트합니다. 엔지니어는 사용 가능한 타이밍 인터페이스를 사용하여 동기화 상태 전환, 프로토콜 응답, 시간 오차 거동 및 관련 클록 품질 메트릭을 기록합니다. 설치된 소프트웨어 옵션에서 지원하는 경우, 테스트에는 클록 클래스 정보, 소스 가용성 또는 수신된 타이밍 조건에 대한 계획된 변경이 포함될 수 있습니다. 결과는 일반적인 허용 기준에 비추어 평가되는 것이 아니라 특정 적합성 사례 및 구성에 대해 평가됩니다. 메시지 처리 실패와 물리적 타이밍 편차를 구별하려면 패킷 관측과 클록 측정이 상관관계가 있어야 합니다. 반복 가능한 설정 매개변수와 저장된 결과는 하드웨어 빌드 및 펌웨어 리비전 간의 비교를 지원합니다.

O-RAN 무선 장치 동기화 테스트 솔루션

O-RAN 동기화 평면 적합성 테스트에는 제어된 타이밍 기준, 무선 유닛에 대한 이더넷 인터페이스, 그리고 반복 가능한 동기화 테스트 시퀀스가 필요합니다. 키사이트 Time Sync Analyzer 플랫폼은 랙마운트 어플라이언스, 타이밍 카드, 테스트 액세스용 이더넷 라인 카드를 결합합니다. O-RAN 데이터 시트는 Time Sync Analyzer를 더 광범위한 Open RAN Studio 테스트 환경의 일부로 식별합니다. 전용 동기화 평면 적합성을 위해, 설치된 옵션 세트를 확인하여 필요한 테스트 기능이 라이선스되었는지 확인해야 합니다. 테스트 운영자는 타이밍 소스 및 포트 설정을 구성하고, 정의된 케이스를 실행하며, 타이밍 상태와 캡처된 프로토콜 정보를 검사합니다. 구성에 따라 추가 프로토콜 제너레이터나 클록 측정 옵션이 필요할 수 있습니다. 이 배열은 기본 어플라이언스 단독에 의존하는 대신 O-RAN 무선 유닛 동기화의 구조화된 검증을 지원합니다.

O-RAN 무선 유닛 동기화 테스트 솔루션의 블록 다이어그램

O-RAN 무선 유닛 동기화 검증 방법 - 블록 다이어그램

O-RAN 무선 유닛 동기화 테스트 솔루션의 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

O-RAN 무선 유닛 동기화 테스트를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?