IoT 기기의 전원 전환 상태 검증 방법

탁상용 DC 전자 부하
+ 벤치탑 DC 전자 부하

변화하는 IoT 전력 수요 재현

배터리 구동 방식의 사물 인터넷(IoT) 시스템은 센싱, 처리, 통신 및 유휴 기능이 활성화되고 비활성화됨에 따라 일련의 전력 상태를 거쳐 작동합니다. 전력 서브시스템을 검증하려면 작동 시퀀스 전반에 걸쳐 공급 레일의 응답을 모니터링하는 동시에 이러한 전류 수요의 변화를 재현해야 합니다. 프로그래밍 가능한 전자 부하는 각 작동 상태에 대해 정의된 전류 수준을 적용하고 이들 간의 전환 타이밍을 제어함으로써 다운스트림 디바이스의 전기적 수요를 나타낼 수 있습니다. 동일한 부하 시퀀스를 반복하면 에뮬레이션된 디바이스가 저전류 상태에서 고전류 처리 또는 무선 활동 상태로 전환되었다가 다시 저전력 작동 상태로 돌아갈 때 공급 전압 거동을 평가할 수 있는 일관된 조건이 제공됩니다.

동적 부하 테스트는 전력 서브시스템에 적용되는 전류 수요의 크기, 지속 시간, 반복 및 전환율을 제어하여 이러한 평가를 확장합니다. 공급 전압과 부하 전류를 함께 측정하여 프로그래밍된 각 상태 변화를 디바이스 전력 레일에서의 전압 편차, 복구 및 정착 거동과 상호 연관시킵니다. 주기적인 센싱, 프로세서 활동, 무선 전송 및 더 긴 유휴 간격을 포함하여 다양한 부하 프로파일로 애플리케이션 거동의 변화를 나타낼 수 있으며, 반복 측정을 통해 소스 전압 및 부하 조건에 따른 응답을 비교할 수 있습니다. 이 방법은 실제 IoT 디바이스가 모든 측정마다 동일한 활동 시퀀스를 재현하도록 요구하지 않고도 전력 공급 서브시스템이 변화하는 디바이스 수요에 어떻게 응답하는지 특성화합니다.

IoT 전력 전환 검증 솔루션

IoT 전력 상태 전환을 테스트하려면 작동 시퀀스 전반에 걸쳐 DC 전력 서브시스템의 응답을 측정하는 동시에 전류 수요의 반복 가능한 변화를 생성해야 합니다. 이 솔루션은 키사이트 벤치탑 DC 전자 부하를 사용하여 저전류 및 고전류 디바이스 상태 간의 변화를 에뮬레이션하는 프로그래밍된 부하 조건을 적용하고, 키사이트 오토레이징 DC 전원 공급기를 사용하여 배터리나 업스트림 DC 공급기를 대신하는 제어된 소스를 제공합니다. 키사이트 오실로스코프는 부하 수요가 변화할 때 시간 상관관계가 있는 전압 및 전류 파형을 캡처합니다. 기록된 측정값은 프로그래밍된 각 전환 중 전력 레일 편차, 복구 및 정착 거동을 보여줍니다. 이 접근 방식은 여러 소스 전압, 전류 수준, 전환율 및 IoT 작동 상태 시퀀스 전반에 걸쳐 반복 가능한 전력 서브시스템 검증을 지원합니다.

IoT 전력 전환 검증 솔루션의 블록 다이어그램

IoT 기기의 전원 전환 검증 방법 - 블록 다이어그램

IoT 전력 전환 검증 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?