부하 변화 시 DC 전원 레일의 안정성을 검증하는 방법

전문용 벤치탑 오실로스코프
+ Expert 벤치탑 오실로스코프

부하 변화 중 레일 응답 측정

부하 변화 중 DC 전력 레일 안정성을 검증하려면 전류 수요가 갑자기 변할 때 레일이 어떻게 반응하는지 관찰해야 합니다. 부하 스텝 이벤트는 과도 전압 편차, 오버슈트, 언더슈트 및 안정화 동작을 유발하며, 이는 정상 작동 중 레일이 허용 가능한 범위 내에 유지되는지 확인하기 위해 측정되어야 합니다.

이러한 효과를 포착하려면 제어된 부하 스텝을 적용하고 시간에 따른 결과 전압 응답을 기록할 수 있는 측정 설정이 필요합니다. 이 테스트 설정에서 오실로스코프는 전환 중에 레일을 모니터링하고 부하 스텝 전반에 걸쳐 전압 편차, 복구 시간 및 안정화 특성을 평가하는 데 필요한 파형을 캡처합니다.

DC 전원 레일 검증 솔루션

부하 변화 중 DC 전력 레일 안정성을 검증하려면 부하 스텝 이벤트 중 과도 전압 동작을 캡처할 수 있는 측정 설정이 필요합니다. Expert 벤치탑 오실로스코프는 부하 전환 중 레일 파형을 캡처하고 시간에 따른 전압 응답을 기록합니다. 전력 레일 검증 솔루션은 전력 레일 프로브를 사용하여 낮은 부하로 전원에 연결하고 측정 중 신호 정확도를 유지합니다. 오실로스코프의 전력 무결성 분석 소프트웨어는 캡처된 파형에서 전압 편차, 오버슈트, 언더슈트 및 안정화 시간을 측정합니다. 이 설정은 엔지니어가 동적 부하 조건에 대한 레일의 응답을 평가하고 실제 작동 전환 중 안정성을 검증할 수 있도록 합니다.

DC 전력 레일 검증 솔루션의 블록 다이어그램 보기

부하 변화 시 DC 전원 레일의 안정성을 검증하는 방법

당사의 DC 전력 레일 검증 솔루션을 위한 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?