협대역 RF 펄스로 레이더 및 방위 시스템을 테스트하는 방법

Pro XG7 아날로그 신호 발생기
+ Pro XG7 아날로그 신호 발생기

제어된 협대역 RF 조건 재현

펄스 RF 테스트에는 레이더 또는 전자기 스펙트럼 작전(EMSO) 서브시스템에 적합한 반송파 주파수, RF 레벨, 펄스 폭, 펄스 반복 주파수(PRF)로 구성된 신호 소스가 필요합니다. 펄스 반복 간격은 연속된 펄스의 대응하는 점 사이의 시간이며, PRF는 그 역수입니다. 이러한 매개변수는 펄스 폭과 함께 반복 펄스 트레인의 듀티 사이클을 결정합니다.

펄스형 RF 자극을 부품이나 서브시스템에 인가하고 선택된 조건에서 그 응답을 관찰합니다. 반복 펄스의 경우, 듀티 사이클은 펄스 폭을 펄스 반복 간격과 연관시키며 평균 RF 전력을 결정합니다. 테스트 대상 기기에 도달하는 자극에 영향을 미치는 주파수, 펄스 타이밍, 감쇠, 케이블 연결 및 기타 조건을 제어하면서 필요한 펄스 RF 레벨을 유지합니다.

협대역 펄스 레이더 및 EMSO 테스트 솔루션

협대역 RF 펄스로 레이더 및 EMSO 시스템을 테스트하려면 일정한 펄스 진폭을 유지하면서 정밀한 펄스 폭, 반복률, 반송파 주파수 및 RF 레벨을 생성할 수 있는 신호 소스가 필요합니다. 이 솔루션은 최대 40 ns의 기기 레벨 펄스를 지원하므로 엔지니어가 제어된 협대역 펄스 자극을 레이더 및 EMSO 부품, 수신기, 서브시스템에 인가할 수 있습니다. 정확한 펄스 레벨링은 피크 펄스 전력이 평균 전력보다 훨씬 높을 수 있는 저듀티 사이클 조건을 포함하여 각 펄스 동안 의도한 RF 레벨을 유지하는 데 도움이 됩니다. 엔지니어가 테스트 대상 기기의 작동 조건 및 한계에 맞게 펄스 타이밍과 RF 파라미터를 구성할 수 있습니다.

협폭 펄스 레이더 및 EMSO 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

좁은 대역폭의 RF 펄스를 이용한 레이더 및 방어 시스템 테스트 방법 블록 다이어그램

협폭 펄스 레이더 및 EMSO 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?