NAVWAR에서 PNT 견고성을 테스트하는 방법

PNT 시뮬레이션 시스템
+ PNT 시뮬레이션 시스템

경쟁 RF 환경 시뮬레이션을 통한 PNT 시스템 복원력 검증

위치 확인, 내비게이션 및 타이밍(PNT) 시스템은 내비게이션 전쟁(NAVWAR) 전술에 취약합니다. 위협은 정교한 무선 주파수(RF) 재밍 및 스푸핑 기술에 걸쳐 있으며, 이는 작동을 방해할 수 있습니다. 반복 가능하고 현실적인 시뮬레이션은 취약점을 이해하고 완화하는 데 도움이 되므로 PNT 시스템은 실제 경쟁 환경에서 안정적으로 작동할 수 있습니다. 포괄적인 NAVWAR 테스트에는 고동적 궤적 및 제어 수신 패턴 안테나(CRPA)부터 암호화된 글로벌 내비게이션 위성 시스템(GNSS) 신호, 복잡한 재밍, 스푸핑 등 다양한 모델이 포함될 수 있습니다.

PNT 견고성을 평가하려면 현실적인 NAVWAR 시나리오를 생성할 수 있는 시뮬레이션 시스템이 필요합니다. 이 시스템은 고동적 궤적, 암호화된 신호, 비표준 내비게이션 신호, 재밍 공격, 스푸핑 위협, 환경 영향 및 CRPA 테스트를 다루기 위해 가장 광범위한 기능을 결합해야 합니다. 이러한 유연성은 실제 환경에서 재현하기 어려운 조건 및 공격에 대해 검증하는 포괄적인 NAVWAR 테스트베드 개발을 지원합니다.

NAVWAR를 위한 첨단 PNT 테스트 솔루션

NAVWAR 테스트 환경에서는 현실적인 시나리오를 시뮬레이션하고 모든 운영 계층에서 시스템 복원력을 평가하기 위해 고급 RF 재밍 및 스푸핑 기능이 필요합니다. 포괄적인 접근 방식은 다양하고 까다로운 환경 조건에서 원활한 작동, 고성능 및 안정성을 보장합니다. 키사이트 PNT 테스트 시스템은 고동적 궤적, 암호화된 신호, 비표준 내비게이션 신호, 재밍 및 스푸핑 공격, 환경 영향, CRPA 테스트를 다루는 포괄적인 기능을 결합하여 실제 환경에서 재현하기 어려운 복잡한 조건에 대한 검증을 제공합니다. 

PNT NAVWAR 테스트용 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?