CRPA 간섭 방지 안테나 테스트 수행 방법

CRPA 테스트 시스템
+ CRPA 테스트 시스템

NAVWAR 위협에 대응하는 CRPA 재밍 방지 안테나 시스템 검증

재밍 방지 안테나라고도 하는 제어 수신 패턴 안테나(CRPA)는 항법 전장 위협에 대응하는 핵심 방어선입니다. 이 안테나는 전자기 환경에서 위치, 항법, 타이밍(PNT) 시스템을 보호하는 공간 필터링을 제공합니다. 재밍 방지 솔루션은 강력한 재밍 파형 및 정상적인 신호처럼 보이도록 설계된 기만 스푸핑 신호를 포함하여 RF 환경의 원하는 GNSS 신호와 위협을 구별하여 플랫폼을 보호합니다. CRPA는 타이밍 동기화 및 데이터 무결성을 위해 항공기, 지상 차량, 드론, 정밀 유도 극초음속 미사일, 해군 플랫폼, 장거리 체공 탄약, 전투 관리 시스템의 방위 및 민간 응용 분야 전반에 걸쳐 사용됩니다.

고정 수신 패턴 안테나와 달리 CRPA는 여러 안테나 소자와 적응형 신호 처리를 사용하여 RF 환경에 동적으로 반응합니다. 시스템은 각 안테나 소자에서 수신된 신호를 분석하고 실시간으로 진폭과 위상을 조정하여 원하는 위성 신호 방향의 수신을 유지하거나 강화하면서 간섭 방향으로 널(null)을 조향합니다. N개의 소자가 있는 배열은 최대 N-1개의 독립적인 널을 형성할 수 있으며, 더 큰 배열은 수신을 더 정확하게 집중시키고 비슷한 방향에서 도착하는 신호를 더 잘 분리합니다. CRPA 설계가 기존의 4개 및 7개 소자 배열에서 16개 이상의 소자를 가진 시스템으로 확장됨에 따라 재밍 방지 성능 검증이 점점 더 까다로워지고 있습니다. 테스트에서는 현실적인 신호 레벨, 위협 지오메트리, 도달 각도, 동적 플랫폼 조건을 재현해야 합니다. 이를 통해 엔지니어는 배포 전에 널 깊이 및 조향 정확도, 재머 대 신호 허용 오차, GNSS 획득 및 추적 등의 지표를 평가할 수 있습니다.

CRPA 안티잼 안테나 테스트 솔루션

CRPA 성능은 유도 파형 테스트를 통한 실험실 또는 챔버 내 OTA(Over-The-Air) 테스트를 통해 검증할 수 있습니다. 키사이트의 PNT X CRPA 테스트 시스템은 직접 주입된 파형 시뮬레이션을 사용하여 동기화된 GNSS, 재밍, 스푸핑 신호를 각 CRPA 소자에 전달합니다. 이 접근 방식은 안테나 전자 장치와 수신기를 테스트하기 위해 전체 비행 프로필을 포함한 6 자유도 시나리오 역학을 정밀하고 반복 가능한 제어를 제공합니다. 안정적인 아키텍처는 위상 정렬을 유지하고 시나리오 실행 전반에 걸쳐 캘리브레이션을 유지하므로 런타임 재캘리브레이션 및 지속적인 캘리브레이션으로 인해 발생할 수 있는 위상 불연속성을 방지합니다.

OTA 테스트는 물리적 안테나를 테스트에 도입하여 챔버에서 GNSS 및 위협 신호를 방사하여 완전한 CRPA 시스템을 평가합니다. 키사이트의 PNT X OTA 테스트 시스템은 현실감을 높이고 테스트 시간을 연장하기 위해 특허받은 구역형 챔버 접근 방식을 제공합니다. OTA는 엔드투엔드 검증을 제공하지만 시나리오 역학은 유도 테스트에 비해 제한적입니다. 두 가지 방법은 함께 상호 보완적인 서브시스템 및 시스템 수준 검증을 제공합니다.

당사의 CRPA 재밍 방지 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?