네트워크 어댑터 동작을 테스트하는 방법

패브릭 에뮬레이터
+ 패브릭 에뮬레이터

테스트 어댑터 동작

네트워크 어댑터 검증에는 엔드포인트 하드웨어, 반복 가능한 네트워크 토폴로지, 구성 가능한 패브릭 로드, 그리고 에뮬레이트된 네트워크를 통해 트래픽이 이동하는 방식을 파악할 수 있는 측정 가시성이 필요합니다. 이 테스트는 외부 서버나 어플라이언스를 한 번 연결한 후 실험 중에 토폴로지 내의 다른 지점에 논리적으로 할당합니다. 워크플로는 백그라운드 트래픽, 혼잡 및 패킷 손실 조건을 추가하면서 현실적인 패브릭 경로를 통해 트래픽을 적용합니다.

엔지니어는 토폴로지, 포워딩 모드, ECMP(Equal-Cost Multi-Path) 라우팅, QoS(Quality-of-Service) 설정 또는 손상 조건을 변경하는 동안 엔드포인트 처리량, 지연 시간, 패킷 손실, 경로 선택 및 복구 동작을 관찰할 수 있습니다. 이 접근 방식을 통해 테스트 전체에서 트래픽 동작 및 패브릭 성능에 대한 가시성을 유지하면서 제어된 조건 하에서 반복 가능한 네트워크 어댑터 검증이 가능합니다.

테스트 어댑터 동작에 대한 해결책

네트워크 어댑터 동작 테스트에는 포워딩, 혼잡 및 손상 조건을 재현할 수 있는 제어 가능한 패브릭에 연결된 엔드포인트 하드웨어가 필요합니다. 패브릭 에뮬레이터(Fabric Emulator)는 외부 서버 및 어플라이언스 연결, 서로 다른 토폴로지 지점으로의 논리적 재할당, 백그라운드 트래픽 주입, 제어된 패킷 드롭, 포트 미러링 및 홉별 통계를 지원합니다. 엔지니어는 대형 물리적 스위치 패브릭을 반복적으로 재구축하지 않고도 현실적인 패브릭 조건에 대해 네트워크 인터페이스 카드(NIC), 데이터 처리 장치(DPU), 서버 또는 어플라이언스를 테스트할 수 있습니다.

테스트 어댑터 동작 솔루션 블록 다이어그램 보기

네트워크 적응적 동작을 테스트하는 방법

테스트 어댑터 동작 솔루션의 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

테스트 어댑터 동작을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?