벡터 네트워크 분석기
+ 벡터 네트워크 분석기

시뮬레이션을 통한 RF 코일 테스트 및 특성화

고품질 MRI 영상과 환자 안전을 보장하기 위해서는 RF 코일 성능 최적화를 위해 철저한 설계 시뮬레이션과 다채널 테스트가 필요합니다. 고성능 RF 코일 설계의 세 가지 핵심 매개변수는 필드 효율, 임피던스 불일치 및 채널 간 커플링입니다. 설계 엔지니어는 시뮬레이션 소프트웨어를 사용하여 더 강력한 신호 대 잡음비(SNR)와 MRI 시스템에서 코일로의 최대 전력 전송을 위해 코일의 효율성을 확인합니다. 또한 설계 시뮬레이션은 반사 및 누화를 최소화하는 데 도움이 됩니다.

벡터 네트워크 분석기는 S-파라미터 측정을 결정할 수 있으며, 엔지니어는 반사 손실 파라미터 결과를 사용하여 코일의 임피던스 매칭을 결정할 수 있습니다. 또한, 삽입 손실 파라미터 결과는 RF 코일의 서로 다른 채널 간의 커플링을 나타냅니다. 다채널 코일을 수용하기 위해 이 두 가지 테스트에 대해 다중 포트 벡터 네트워크 분석기를 사용하는 것이 좋습니다.

MRI RF 코일 특성 분석 솔루션

MRI RF 코일 제작에는 임피던스 매칭, 방사 및 채널 간 커플링 테스트가 필요합니다. 키사이트 MRI RF 코일 특성화 테스트 솔루션은 키사이트 벡터 네트워크 분석기와 PathWave EM 설계 소프트웨어로 구성됩니다. 키사이트 네트워크 분석기는 일반적으로 2개, 4개 또는 6개의 포트를 제공하여 최대 32개 채널을 지원하도록 쉽게 확장할 수 있습니다. 멀티포트 버전은 테스트 프로세스를 크게 단순화합니다. EM 설계 소프트웨어는 RF 코일 및 기타 고속 RF 또는 마이크로웨이브 부품의 3D 전자기 효과를 분석하여 RF 코일 환경을 시뮬레이션하고 모델링합니다.

당사의 MRI RF 코일 특성화 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?