동적 태양 복사 조도 조건을 시뮬레이션하는 방법

모듈형 메인프레임 직류 전원 공급 장치
+ 모듈형 메인프레임 DC 전원 공급 장치

태양 복사조도 변동을 정밀하게 시뮬레이션하십시오.

실제 작동 환경에서 태양 복사조도는 클라우드 이동, 부분 음영 및 대기 변화와 같은 요인에 의해 영향을 받으며 본질적으로 동적입니다. 이러한 변동은 가용 태양광 발전량의 지속적인 변동을 야기하며, 인버터는 효율적이고 안정적인 작동을 유지하기 위해 실시간으로 적응해야 합니다. 이러한 조건을 정확하게 재현하는 능력은 현실적인 시나리오에서 인버터 성능을 검증하는 데 필수적입니다.

동적 복사조도 조건에서 인버터 동작을 평가하려면 정적 DC 입력 이상의 것이 필요합니다. 태양광 어레이는 변화하는 복사조도 수준에 따라 이동하는 비선형 I-V 특성을 나타내며, 이러한 변화는 광범위한 시간 척도에 걸쳐 발생합니다. 태양광 입력의 전기적 특성과 시간 변화 특성 모두를 에뮬레이션할 수 없으면 인버터가 실제 조건에 얼마나 효과적으로 반응하는지 평가하기 어렵습니다.

동적 조도 시뮬레이션 솔루션

태양광 어레이 시뮬레이션을 통해 시간에 따라 변하는 조도 조건과 해당 광기전력 I-V 거동을 제어된 방식으로 재현할 수 있습니다. 엔지니어는 프로그래밍 가능한 조도 프로파일을 적용하여 구름 통과, 차광 현상, 태양광 발전의 램프 변화를 반영하는 현실적인 동적 입력을 도입할 수 있습니다. 이 접근 방식은 추적 성능, 안정성, 에너지 포집 효율을 포함하여 변화하는 조건에 대한 인버터 응답의 세부적인 평가를 지원합니다. 반복 가능하고 구성 가능한 테스트 환경을 통해 엔지니어는 제어 거동을 검증하고, 성능 한계를 파악하며, 실제 태양광 설치 환경을 대변하는 동적 조도 시나리오에서 안정적인 작동을 보장할 수 있습니다.

당사의 동적 복사조도 시뮬레이션 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

동적 복사조도 시뮬레이션을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?