동적 고전력 DC 조건을 시뮬레이션하는 방법

DC 에뮬레이터
+ DC 에뮬레이터

실제 전력 동작 재현

동적 동작 중 성능을 검증하려면 전압, 전류, 전력 조건의 변화에 따라 고전력 DC 시스템을 평가해야 합니다. 엔지니어는 전력 수요와 방향이 바뀔 때 시스템이 어떻게 응답하는지 관찰하면서 제어된 작동점과 빠른 전환을 재현해야 합니다. 이러한 테스트에는 필수 전압, 전류 및 전력 범위 전반에 걸쳐 정밀한 제어와 측정이 가능한 프로그래밍 가능한 고전력 DC 작동이 필요합니다.

회생형 DC 에뮬레이션은 반복 가능한 동적 테스트 조건을 적용하기 위해 양방향 소스 및 싱크 작동을 제공합니다. 엔지니어는 분석을 위해 전압 및 전류 측정을 캡처하는 동안 전류 전환, 부하 변화 및 펄스 전력 조건에서 시스템 응답을 평가할 수 있습니다. 빠른 전환과 제어된 작동 조건은 동적 거동을 특성화하고 고전력 DC 작동 시나리오 전반에서 반복 가능한 검증을 제공하는 데 도움이 됩니다.

동적 고전력 DC 시뮬레이션 솔루션

동적 고전력 DC 테스트에는 프로그래밍 가능한 전압 및 전류 제어, 양방향 전력 흐름, 그리고 시스템 응답에 대한 정확한 측정이 필요합니다. Scienlab 회생형 DC 에뮬레이터는 고전력 애플리케이션 전반에서 제어된 DC 작동 조건 및 전환을 재현하기 위한 회생형 소스 및 싱크 작동을 제공합니다. 빠른 전류 응답은 동적 부하 변화와 소싱 및 싱크 작동 간의 빠른 전환을 지원합니다. 통합된 고해상도 데이터 수집 기능은 시스템 거동에 대한 반복 가능한 분석을 위해 전압과 전류를 캡처합니다. 확장 가능한 전력 및 전류 기능은 다양한 고전력 DC 테스트 요구 사항을 지원하며, 회생 작동은 효율적인 테스트를 위한 에너지 회수를 지원합니다.

동적 고전력 DC 시뮬레이션 솔루션 블록 다이어그램 보기

동적 고전력 DC 조건을 시뮬레이션하는 방법

동적 고전력 DC 시뮬레이션 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

동적 고전력 DC 시뮬레이션을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?