자동화 테스트를 통해 금융 서비스를 보호하는 방법

벨로시티 코어
+ 벨로시티 코어

배포 전 테스트를 통한 금융 서비스 보호

금융 기관은 고객, 직원 또는 규제 준수 사항에 영향을 미치지 않으면서 새로운 네트워크 하드웨어, 소프트웨어, 공급업체 패치 및 릴리스 업데이트를 배포해야 합니다. 수십 개국에서 중앙 사무소, 수천 개의 지점 및 ATM을 운영하는 한 글로벌 은행은 모든 변경 사항이 실제 네트워크에 적용되기 전에 중앙 실험실에서 이를 검증합니다. 이 워크플로는 세 가지 시나리오를 다룹니다. 벤더 검증 테스트는 제조사의 테스트 범위에만 의존하지 않고, 해당 기관의 자체 아키텍처 및 트래픽 환경에서 제안된 장비가 성능 및 상호 운용성 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 보안 테스트는 정기적인 패치 및 업그레이드로 인해 취약점이나 원치 않는 동작이 발생하지 않는지 검증합니다. CI/CD 테스트를 통해 개발 및 운영 팀은 동일한 방법, 표준, 스크립트를 적용함으로써 실험실에서 측정된 성능이 실제 운영 환경에서도 유지되도록 합니다.

이 워크플로를 실행하는 데에는 몇 가지 어려움이 따릅니다. 엔지니어링 및 IT 직원은 전 세계에 흩어져 있지만, 테스트 장비는 하나의 중앙 시설에 집중되어 있습니다. 엔지니어별로 상이한 수동 절차는 결과의 편차와 인적 오류를 초래하여, 릴리스 간에 결과를 재현하거나 비교하기 어렵게 만듭니다. 다른 엔지니어가 테스트를 재현할 수 있도록, 각 테스트마다 구성 정보, 명령어 순서, 승인 결과를 기록해야 합니다. 사소한 변경 사항도 예상치 못한 큰 영향을 미칠 수 있으며, 테스트 지연은 중요한 업그레이드를 늦추고 SLA 위반에 따른 벌금을 초래할 위험이 있습니다. 팀은 공유 실험실 리소스에 대한 원격 액세스, 공통 테스트 스크립트 라이브러리, 그리고 테스트 및 운영 환경 모두에 적용 가능한 일관된 방법론이 필요합니다.

금융 네트워크 보호 테스트 솔루션

키사이트 벨로시티(Keysight Velocity)는 전 세계에 분산된 팀에게 원격으로 접근 가능한 자동화된 실험실 및 테스트 인프라를 제공합니다. 벨로시티 코어(Velocity Core)는 중앙 실험실을 관리하여 공유 장비에 대한 원격 액세스를 제공하고, 테스트 프레임워크를 모듈식 방식으로 매핑함으로써 테스트 팀과 생산 팀이 동일한 표준과 방법론을 사용할 수 있도록 합니다. Velocity iTest를 통해 엔지니어들은 벤더 검증, 보안 및 회귀 테스트를 위한 표준화된 테스트 스크립트를 개발, 공유 및 실행할 수 있으며, 수동 절차를 반복 가능한 자동화된 실행으로 대체합니다. 이 두 솔루션은 함께 변동성과 인적 오류를 줄이고, 실험실 자원 활용도를 높이며, 팀이 업그레이드를 더 빠르게 검증할 수 있도록 지원합니다. 한 금융 서비스 기업은 Velocity를 도입한 후 테스트 시간을 85% 단축하고, 운영 및 자본 비용을 절감했으며, 테스트 오류가 감소하고 서비스 제공의 일관성이 향상되었다고 보고했습니다.

금융 네트워크 보호 테스트 솔루션의 블록 다이어그램 보기

자동화 테스트를 통해 금융 서비스를 보호하는 방법

당사의 금융 네트워크 보호 테스트 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

관련 자료 및 통찰력 살펴보기 금융 네트워크 보호 테스트를 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?