다중 채널 RF 신호 발생기 프로그래밍 방법

필수 아날로그 신호 발생기
+ Essential 아날로그 신호 발생기

독립형 RF 채널 프로그래밍

다채널 무선 주파수 신호 생성기 프로그래밍에는 공유되는 계기 레벨 설정을 유지하면서 각 채널을 독립적으로 제어하는 명령이 필요합니다. 엔지니어는 각 채널의 주파수, 전력, 변조, 출력 상태 등의 소스 파라미터를 구성한 다음, 필요에 따라 기준 구성과 같은 공통 설정을 적용합니다. 이 접근 방식을 통해 하나의 계기로 모든 출력을 별도의 신호 소스로 취급하지 않고도 여러 스티뮬러스 경로를 지원할 수 있습니다.

테스트 설정은 지원되는 원격 인터페이스를 통해 신호 생성기를 컨트롤러에 연결하고 채널별 소스 및 출력 명령을 보냅니다. 각 채널은 자체 캐리어 설정 및 무선 주파수 출력 상태로 구성할 수 있으며, 공유 노드는 계기 전체에 적용되는 기능을 관리합니다. 이를 통해 수동 전면 패널 구성이 느리거나 오류가 발생하기 쉬운 수신기 테스트, 부품 특성화, 위상 코어런트 스티뮬러스, 반복 검증을 위한 자동화된 다채널 설정을 지원할 수 있습니다.

다중 채널 프로그래밍 솔루션

원격 명령을 통해 각 소스 및 출력 채널을 제어하고 필요에 따라 공유 계기 설정을 적용하여 다채널 무선 주파수 신호 생성기를 프로그래밍합니다. 이 솔루션은 키사이트 아날로그 신호 생성기를 사용하여 단일 계기에서 여러 무선 주파수 채널의 자동화된 구성을 지원합니다. 엔지니어는 기기 전체의 공통 기준 관련 설정을 관리하는 동시에 채널별로 주파수, 전력, 변조, 무선 주파수 출력 상태를 프로그래밍할 수 있습니다. 이를 통해 다중 경로 수신기 스티뮬러스, 부품 테스트, 위상 코어런트 소스 구성, 그리고 일관된 채널별 제어가 필요한 자동화된 테스트 시스템을 위한 반복 가능한 설정이 가능해집니다.

다채널 프로그래밍 솔루션 블록 다이어그램 보기

다중 채널 신호 발생기 설정 블록 다이어그램 자동화 방법

다채널 프로그래밍 솔루션용 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

다채널 프로그래밍 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?