최악의 상황을 가정한 통신 장비 전력 부하 테스트 수행 방법

Advanced ATE 시스템 전원 공급기
+ 고급 ATE 시스템 전원 공급 장치

통신 전력 한계 스트레스 테스트

통신 장비는 정상적인 DC 버스 조건뿐만 아니라 배터리 방전, 재충전 주기 및 고장 시나리오로 인한 비정상적인 극한 전압 조건에서도 안정적인 작동을 유지해야 합니다. 산업 표준은 부하 변화, 백업 전환 및 인프라 교란으로 인해 전압 편차가 발생할 수 있는 실제 조건에서 시스템 복원력을 보장하기 위해 확장된 전압 한계를 정의합니다. 장비는 성능이나 신뢰성을 저하시키지 않으면서 이러한 변동을 견딜 수 있도록 설계되어야 합니다.

규정 준수 및 견고성 보장을 위해 엔지니어는 지속적인 과전압, 저전압 및 과도 전압 이탈을 포함한 최악의 경계 조건에서 성능을 검증해야 합니다. 이러한 유형의 스트레스 테스트는 시스템이 극한 조건에서도 안전하고 일관되게 작동할 수 있음을 확인하는 데 필수적입니다. 이러한 시나리오를 철저히 평가함으로써 엔지니어는 장애를 방지하고 네트워크 안정성을 보장하며 까다로운 통신 배포 환경에서 안정적인 작동을 보장할 수 있습니다.

극한 환경용 통신 전력 테스트 솔루션

비정상적인 전압 조건에서 통신 장비를 검증하려면 정밀한 제어 및 안정성으로 넓은 프로그래밍 가능 범위를 제공할 수 있는 DC 전원 공급 장치가 필요합니다. 키사이트 Advanced ATE 시스템 전원 공급 장치는 산업 표준에 의해 정의된 최악의 작동 시나리오를 시뮬레이션하는 데 필요한 전압 범위 및 전력 용량을 제공합니다. 유연한 시스템 확장 및 정확한 제어 기능을 통해 이 솔루션은 엔지니어가 지속적인 전압 및 과도 전압 극한을 모두 적용하여 포괄적인 스트레스 테스트를 지원할 수 있도록 합니다. 이러한 기능은 실제 통신 조건에서 장비 견고성에 대한 안정적인 검증을 보장합니다.

극한 조건 통신 전력 테스트 솔루션의 블록 다이어그램 보기

최악의 상황을 가정한 통신 장비 전력 부하 테스트 수행 방법

극한 조건 통신 전력 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?