Essential 벤치탑 소스 및 측정 유닛(SMU)
+ Essential 벤치탑 소스 측정 장치

정확한 저항 측정

저항 특성화는 제어된 전압 또는 전류를 인가하고 측정 대상 디바이스(DUT) 양단의 결과 전류 또는 전압을 측정해야 합니다. 테스트 설정은 넓은 측정 범위에서 정확한 저항 동작을 포착하기 위해 전압 또는 전류 소싱을 지원하는 동시에 전압과 전류를 측정할 수 있어야 합니다.

측정 프로세스는 전압 또는 전류를 소싱하고 각 단계에서 측정된 IV 응답으로부터 저항을 계산하는 것을 포함합니다. 정확한 결과는 적절한 측정 범위 구성, 잔류 리드 저항, 열 기전력 및 누설 전류 효과 최소화, 그리고 정밀한 저저항 및 고저항 측정을 위해 4선 원격 감지, 오프셋 보상 및 가드 기능과 같은 기술을 사용하는 것에 따라 달라집니다.

저항 측정 솔루션

저항 측정은 고해상도 계측기를 사용하여 동시 전압 및 전류 소싱과 측정을 필요로 합니다. 이 솔루션은 정확한 전압 및 전류 소싱이 가능하며 저항 측정 기능이 내장된 정밀 소스 측정 장치(SMU)를 통합합니다. 이 솔루션은 2선 및 4선 측정 구성을 모두 지원하여 넓은 동적 범위에서 정확한 저저항 및 고저항 특성화를 가능하게 합니다. 이 시스템은 직관적인 그래픽 인터페이스를 통해 자동화된 저항 측정, IV 스윕, 실시간 그래프 시각화 및 데이터 로깅을 지원합니다. 추가 기능으로는 열 기전력 효과를 제거하는 오프셋 보상, 누설 전류를 최소화하는 능동 가드 기능, 디바이스 손상을 방지하는 컴플라이언스 보호, 그리고 자동화를 위한 다양한 소프트웨어 제어 옵션이 포함되어 효율적이고 반복 가능한 저항 특성화를 가능하게 합니다.

당사의 저항 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?