장시간 전력 측정 수행 방법

현재 장치 분석기
+ 전류 소자 분석기

장시간 측정 이해

최신 전자 장치는 안정성을 보장하고 전력 소비를 최적화하기 위해 긴 작동 주기 동안 전력 레일 전류 및 전압을 지속적으로 모니터링해야 합니다. 기존 측정 솔루션은 메모리 깊이, 샘플링 속도 또는 감도가 부족하여 장시간 동작을 포착하고 드문 이상 현상을 감지하기 어려운 경우가 많습니다.

엔지니어는 높은 해상도와 대역폭을 유지하면서 장시간 연속 파형을 기록할 수 있는 솔루션이 필요합니다. 정확한 장시간 측정은 IoT 및 임베디드 시스템에서 비정상적인 동작 감지, 시스템 안정성 검증 및 전력 관리 전략 최적화를 가능하게 합니다.

장시간 전력 측정 솔루션

장시간 전력 동작을 포착하려면 확장된 기록 시간과 고속 샘플링을 결합하여 중요한 이벤트를 놓치지 않도록 하는 측정 시스템이 필요합니다. 키사이트 CX3324A 디바이스 전류 파형 분석기는 최대 100시간 동안 최대 10 MSa/s의 샘플링 속도로 연속 전류 및 전압 측정을 가능하게 합니다. 이를 통해 엔지니어는 빠른 과도 이벤트를 해결하면서 장기적인 추세를 관찰할 수 있습니다. 파형 분석, 추세 분석 및 재생을 포함한 고급 분석 도구는 시스템 성능에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 이러한 기능은 함께 이상 현상을 식별하고 복잡한 동작을 디버그하며 시스템 성능을 효율적으로 최적화하는 데 도움이 됩니다.

장시간 전력 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

장시간 전력 측정 수행 방법

당사의 장시간 전력 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?