블루투스 저에너지(BLE) 전류 소비량 분석 방법

장치 전류 분석기
+ 디바이스 전류 분석기

Bluetooth Low Energy 전류 소비 이해

Bluetooth Low Energy(BLE) 장치는 배터리 수명이 핵심 성능 요구 사항인 IoT 애플리케이션에서 초저전력 작동을 위해 설계되었습니다. 이러한 장치는 절전, 웨이크업 및 활성 전송 상태를 번갈아 사용하며, 각 상태는 정확하게 측정하고 분석해야 하는 상당히 다른 전류 레벨을 가집니다.

마이크로암페어 수준의 절전 전류와 밀리암페어 수준의 활성 전류를 모두 포착하려면 넓은 동적 범위, 높은 대역폭 및 저노이즈 측정 기능이 필요합니다. 엔지니어는 전력 소비를 최적화하고, 비효율성을 식별하며, BLE 지원 시스템의 안정적인 작동을 보장하기 위해 정밀한 전류 파형 분석에 의존합니다.

블루투스 저에너지(BLE) 전력 소비 분석 솔루션

블루투스 저에너지(BLE) 전력 소비를 분석하려면 단일 획득 내에서 저전력 상태와 빠른 과도 현상을 모두 포착할 수 있는 높은 동적 범위 측정 및 대역폭이 필요합니다. 키사이트 CX3324A 디바이스 전류 파형 분석기는 탁월한 정확도로 절전 및 활성 모드 전반에 걸쳐 전류 프로파일을 정밀하게 시각화할 수 있습니다. 미묘한 기준 전류와 함께 빠른 전류 스파이크를 포착하는 기능은 디바이스 동작에 대한 완전한 시야를 제공합니다. 고속 푸리에 변환(FFT) 및 자동 프로파일링을 포함한 고급 분석 도구는 파형 특성에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다. 이러한 기능은 엔지니어가 BLE 디바이스의 비효율성을 식별하고 전력 소비를 최적화하며 배터리 성능을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

블루투스 저에너지 전류 소비 분석 솔루션의 블록 다이어그램 보기

블루투스 저에너지(BLE) 전류 소비량 분석 방법

BLE 전류 소비 분석 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?