장치 시뮬레이션을 위해 임의의 파형을 수정하는 방법

전문용 벤치탑 파형 및 함수 발생기
+ Expert 벤치탑 파형 및 함수 발생기

임의 파형으로 복잡한 디바이스 자극 재현

임의 파형을 사용한 디바이스 시뮬레이션에는 피시험 기기(DUT)에 제공되는 신호 조건을 재현하는 반복 가능한 전기적 자극이 필요합니다. 소스 파형은 수학적 또는 시뮬레이션된 데이터에서 가져오거나 측정 계기로 캡처한 실제 신호에서 가져올 수 있습니다. 과제는 의도된 작동 조건을 정의하는 타이밍, 전환 및 단기 지속 시간 세부 사항을 보존하면서 파형을 변경하는 것입니다.

변경 사항에는 개별 포인트나 섹션 수정, 이벤트 삽입 또는 제거, 진폭 또는 타이밍 변경, 또는 신호 콘텐츠 재배치를 통해 다양한 작동 상태를 표현하는 작업이 포함될 수 있습니다. 파형이 길어지거나 더 복잡해짐에 따라 엔지니어는 일관된 재생을 유지하고 중요한 세부 정보를 보존하여 반복 측정 및 디바이스 응답 평가 전반에서 동일한 자극을 재현할 수 있어야 합니다.

맞춤형 파형 장치 시뮬레이션 솔루션

필요한 임의 파형을 생성 또는 가져오고, 원하는 작동 조건을 나타내도록 신호를 수정한 다음, 결과 자극을 DUT에 다시 재생하여 테스트를 수행합니다. Expert 벤치탑 파형 및 함수 발생기는 맞춤형 신호 형태, 타이밍 동작, 과도 현상 세부 정보를 재현하기 위한 임의 파형 생성 및 파형 편집 기능을 제공합니다. 엔지니어는 수학적으로 생성되거나 캡처된 파형 데이터로 작업하고, 파형 콘텐츠를 수정하며, 파형 세그먼트를 재사용 및 재정렬하고, 파형 시퀀싱을 통해 세그먼트를 구성할 수 있습니다. 트리거 및 타이밍 제어를 통해 정의된 테스트 이벤트와 변경 사항을 조율할 수 있으며, 파형 메모리는 더 길거나 복잡한 신호 레코드를 지원합니다. 결과적으로 생성된 자극은 적절한 측정 장비가 디바이스 응답을 캡처하는 동안 일관되게 다시 재생될 수 있습니다.

커스텀 파형 디바이스 시뮬레이션 솔루션 블록 다이어그램 보기

맞춤형 파형 장치 시뮬레이션 솔루션의 블록 다이어그램

커스텀 파형 디바이스 시뮬레이션 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?