도착각을 이용한 신호 위치 파악 방법

휴대용 신호 분석기
+ 핸드형 신호 분석기

도래각(AoA)을 사용하여 RF 방출원 정확하게 위치 파악

엔지니어와 작업자는 복잡한 환경에서 미확인 또는 간섭성 RF 신호의 물리적 위치를 식별해야 하는 경우가 많습니다. 특히 간섭 탐색, 스펙트럼 규제 또는 미션 크리티컬 작업 중에 그렇습니다. 기존 스펙트럼 분석은 신호의 존재를 확인하고 주파수 특성을 밝힐 수 있지만, 도래 방향을 직접적으로 나타내지 않아 신호원을 빠르고 효율적으로 찾기 어렵습니다. 동적인 현장 조건에서 이러한 한계는 신속한 위치 파악이 중요한 경우 문제 해결 노력을 지연시키고 대응을 늦출 수 있습니다.

도래각(AoA) 기술은 안테나 방향에 따른 신호 강도 또는 위상 차이를 측정하여 방향 탐지를 위한 실용적인 방법을 제공합니다. 휴대형 스펙트럼 분석기와 결합하면 엔지니어는 방향성 스윕 또는 다중 안테나 측정을 수행하여 신호의 발신지를 추정하고 현장에서 위치 파악 워크플로우를 가속화할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 팀이 신호 감지에서 소스 식별로 더욱 효율적으로 전환하고, 상황 인식을 개선하며, 복잡한 RF 환경에서 더 빠르고 정보에 입각한 의사 결정을 지원하는 데 도움이 됩니다.

도착각 신호 위치 추정

AoA 기반 신호 위치 파악은 엔지니어가 휴대형 스펙트럼 분석과 방향성 안테나 측정을 결합하여 실제 환경에서 미확인 또는 간섭성 RF 신호의 방향을 결정할 수 있도록 요구합니다. 키사이트 FieldFox 핸드형 스펙트럼 분석기는 각도 스윕 수행, 신호 강도 모니터링, 안테나 방향에 따른 측정값 상관 관계 분석을 위한 유연하고 현장 준비된 플랫폼을 통해 이 워크플로우를 지원하여 신호 방향을 보다 효율적이고 높은 신뢰도로 추정할 수 있도록 합니다. 이러한 접근 방식은 팀이 기본적인 신호 감지를 넘어 간섭 해결 및 이미터 위치 파악을 가속화하고, 복잡한 RF 환경에서 상황 인식을 개선하며, 속도와 정확성이 중요한 경우 더욱 효과적으로 대응하는 데 도움이 됩니다.

도래각 신호 위치 확인 솔루션 블록 다이어그램 보기

도착 각도를 이용한 신호 위치 파악 방법 (블록 다이어그램)

당사의 AoA 신호 위치 확인 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

기록 소프트웨어를 이용한 신호 분류를 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?