부분 음영 조건을 재현하는 방법

태양광 어레이 시뮬레이터
+ 태양광 어레이 시뮬레이터

현실적인 태양광 음영 시나리오 시뮬레이션

태양광(PV) 시스템의 부분 음영은 태양광 인버터 성능 및 최대 전력점 추적(MPPT) 알고리즘을 검증하는 엔지니어에게 중요한 과제를 제시합니다. 실제 태양광 설치에서는 구름, 이물질 또는 패널 불일치로 인해 불균일한 일사량을 자주 경험하며, 이는 여러 개의 국부 최대값을 갖는 복잡한 I-V 곡선 동작을 초래합니다. 제어된 테스트 환경에서 이러한 조건을 정확하게 재현하는 것은 태양광 인버터 테스트, 태양광 어레이 시뮬레이션 및 동적 음영 조건에서 견고한 MPPT 작동을 보장하는 데 중요합니다.

태양광 어레이 시뮬레이터는 스트링 또는 모듈 전반에 걸쳐 실제 일사량 변화를 반영하는 프로그래밍 가능한 I-V 곡선을 생성함으로써 부분 음영 프로파일의 정밀한 에뮬레이션을 가능하게 합니다. 이를 통해 엔지니어는 반복 가능한 MPPT 테스트를 수행하고, 급변하는 태양광 조건에 대한 인버터 응답을 평가하며, 시스템 효율성을 검증할 수 있습니다. 고급 PV 시뮬레이션 기술을 활용하여 엔지니어는 인버터 알고리즘을 최적화하고, 현장 고장을 줄이며, 계통 연계형 및 독립형 태양 에너지 시스템의 검증 워크플로우를 가속화할 수 있습니다.

부분 음영 PV 시뮬레이션 솔루션

이 솔루션은 프로그래밍 가능한 태양광 어레이 시뮬레이션을 사용하여 부분 음영 조건의 정확한 에뮬레이션을 가능하게 합니다. 엔지니어는 여러 개의 피크를 가진 복잡한 I-V 곡선을 생성하여 실제 일사량 불일치 시나리오를 재현할 수 있습니다. 이는 포괄적인 MPPT 테스트, 인버터 검증 및 태양 에너지 시스템 최적화를 지원합니다. 이 접근 방식은 테스트 반복성을 향상시키고, 현장 테스트에 대한 의존도를 줄이며, 고효율 태양광 시스템 개발을 가속화합니다.

부분 음영 PV 시뮬레이션 솔루션 블록 다이어그램

부분 음영 조건을 재현하는 방법

당사의 부분 음영 PV 시뮬레이션 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

부분 음영 PV 시뮬레이션을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?