노이즈 플로어 근처의 신호를 감지하는 방법

필수 신호 분석기
+ Essential 신호 분석기

약한 신호를 안정적으로 포착

관심 신호가 분석기의 표시된 잡음 플로어보다 약간 높거나 부분적으로 묻혀 있을 때 약한 신호 감지는 어려워집니다. 이는 스퓨리어스 방출 문제 해결, 저전력 송신기 검증, 누설 특성화 또는 간헐적인 협대역 간섭원 검색 시 흔히 발생합니다. 이러한 상황에서 엔지니어는 단순한 가시성 이상의 것이 필요합니다. 실제 테스트 워크플로를 위해 충분한 속도와 반복성을 유지하면서 감도를 향상시키는 측정 설정을 필요로 합니다.

감쇠, 전치 증폭기 사용, 분해 대역폭, 평균화 동작 및 해당되는 경우 잡음 플로어 확장과 같은 잡음 감소 기술을 포함하여 스펙트럼 분석기 구성을 최적화하여 저수준 신호 감지를 개선하십시오. 목표는 약한 신호가 기준선에서 더 명확하게 분리되고, 더 확실하게 측정되며, 테스트 조건 전반에 걸쳐 더 일관되게 비교될 수 있도록 효과적인 분석기 잡음 기여도를 줄이는 것입니다.

저레벨 신호 감지 솔루션

잡음 플로어 근처의 약한 신호 감지는 엔지니어가 분석기 감도를 최적화하여 저수준 스펙트럼 콘텐츠를 계측기 자체의 잡음 기여도에서 분리할 수 있도록 해야 합니다. 키사이트 Essential 신호 분석기는 분해 대역폭, 감쇠, 전치 증폭기 이득, 평균화 및 Noise Floor Extension 조정을 통해 표시된 잡음을 줄이고 희미한 RF 신호에 대한 가시성을 향상시켜 이 워크플로를 지원합니다. 이를 통해 작은 스퓨리어스, 누설 및 기타 저진폭 방출을 더 확실하게 포착하고 측정하여 더 정확한 신호 특성화, 더 효과적인 문제 해결 및 RF 시스템 성능에 대한 전반적인 통찰력을 향상시킬 수 있습니다.

저레벨 신호 감지 솔루션의 블록 다이어그램 보기

노이즈 플로어 근처의 신호를 감지하는 방법 – 블록 다이어그램

당사의 저레벨 신호 감지 솔루션용 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?