Over-the-Air FM 신호 복조 방법

FieldFox 마이크로파 분석기
+ FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 분석기

OTA FM 신호에서 오디오 추출

주파수 변조(FM) 신호를 복조하려면 일반적으로 오디오 신호인 원본 정보를 반송파 주파수에서 추출해야 합니다. FM 신호 주파수가 반송파에서 벗어나면 복조기의 출력 전압이 변합니다. 이 전압은 FM 신호의 순간 주파수를 나타내며 오디오 신호에 해당합니다. 엔지니어는 스펙트럼 분석기 설정을 최적화하여 — 프리앰프를 활성화하고, RF 입력 감쇠를 최소화하며, 기준 레벨을 미세 조정하여 신호 선명도를 높이고 오디오 잡음을 줄임으로써 FM 신호를 복조합니다. 국제 전기통신 연합(ITU)과 같은 표준 준수 테스트를 위해서는 최대 FM 편차에 대해 테스트하고 반송파 전력, 주파수 및 변조율을 분석해야 합니다.

무선 FM 신호에서 오디오를 추출하려면 무선 송신기에서 FM 신호를 기저대역 오디오 신호로 변환하는 주파수 복조기가 필요합니다. FM 복조에 대한 엔지니어의 핵심 요구 사항을 이해하는 것은 올바른 도구와 방법을 선택하기 위한 기반을 마련합니다. 엔지니어는 무선 신호 및 기타 무선 전송을 전자적으로 모니터링하기 위해 넓은 동적 범위와 정확한 주파수 판독값을 가진 스펙트럼 분석기가 필요합니다. 실제 무선 디바이스 성능을 평가할 때, 핸드형 스펙트럼 분석기는 휴대성과 무선 테스트 기능으로 인해 벤치탑 대안보다 선호됩니다. 핸드형 분석기는 필터링, 데이터 표시 및 로깅, 오디오 출력과 같은 기능을 제공하여 작업자가 스펙트럼 분석 중에 아날로그 복조와 같은 작업을 수행할 수 있도록 합니다.

over-the-air FM 신호 over-the-air 솔루션

무선으로 전송된 FM 신호를 공중에서 복조하려면 스펙트럼 분석기가 필요합니다. 키사이트 FieldFox 핸드형 분석기는 단일 휴대형 장비로 스캐닝, 복조, 필터링, 오디오 출력 및 데이터 표시를 수행합니다. 캐리어 전력, 주파수, 변조율 및 편차와 같은 실시간 정보를 수집하고 분석합니다. 무선 표준 및 편차 유형을 선택하여 FM 편차에 대한 ITU 적합성 테스트를 수행합니다. 내장된 튜닝 및 청취 기능을 사용하여 신호에 튜닝하고 오디오 톤을 들을 수 있습니다.

FM 신호 복조 데모 보기

당사의 무선 FM 복조 솔루션에서 제품을 살펴보십시오.

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?