현장에서 RF 채널 전력을 측정하는 방법

FieldFox 마이크로파 분석기
+ FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 분석기

신호 커버리지를 분석하기 위한 채널 전력 데이터 스캐닝 및 매핑

신호 커버리지를 평가하고 매핑하려면 다양한 지리적 위치와 변화하는 실제 환경에서 신호 강도와 품질을 정확하게 측정하고 평가해야 합니다. 로깅 소프트웨어와 결합된 핸드형 스펙트럼 분석기는 현장 엔지니어가 드라이브 테스트 방법론을 사용하여 특정 주파수 및 지리적 위치에서 신호 전파 패턴을 검증하고 신호 저하 또는 간섭의 원인을 식별할 수 있도록 합니다.

신호 커버리지 맵을 생성하려면 시간 간격 로깅 기능이 있는 RF 측정 장비, GPS 지오태깅 기능이 있는 지리 공간 매핑 도구, 및 RF 전력 레벨을 맵상의 위치와 상호 연관시키는 분석 소프트웨어가 필요합니다. 채널 전력 외에 IQ 데이터를 캡처하면 신호 저하의 원인을 정확히 찾아내기 위한 드라이브 후 분석이 가능합니다. 신호 측정과 함께 지리적 위치 데이터를 사용하면 네트워크 사업자가 네트워크 인프라 및 성능을 향상시키고, 커버리지 문제를 해결하며, 사용자에게 최적화된 서비스 품질을 제공할 수 있습니다.

RF 채널 전력 필드 측정 솔루션

신호 커버리지를 검증하고 잠재적인 간섭 문제를 식별하려면 조정 가능한 주파수 및 대역폭 파라미터를 사용하여 여러 채널에 걸쳐 전력 데이터의 시간 간격 로깅을 수행하는 도구, RF 측정을 위치와 상호 연관시키기 위한 데이터 지오태깅, 캡처 후 신호 분석을 위한 IQ 데이터 캡처, 및 시각화를 위한 매핑 분석 소프트웨어가 필요합니다. 키사이트 FieldFox 핸드형 분석기 및 채널 스캐너 펌웨어를 사용하면 단일 장비를 사용하여 최대 20개 채널에서 동시에 드라이브 테스트를 수행할 수 있습니다. 이 테스트 솔루션을 사용하여 실시간 전력 데이터와 지리적 위치 데이터, 시간 간격 로깅 및 매핑 소프트웨어를 결합하여 정확한 RF 커버리지 맵을 생성하십시오.

RF 채널 전력 현장 측정 데모 보기

당사의 RF 채널 전력 현장 측정 솔루션의 제품을 살펴보십시오.

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?