RF 펄스의 상승 시간 및 하강 시간을 특성화하는 방법

광대역 전력 센서
+ 광대역 파워 센서

RF 펄스 천이 특성 분석

무선 주파수(RF) 펄스 상승 및 하강 시간을 특성화하려면 펄스의 비활성 부분과 활성 부분 사이의 천이를 포착할 수 있는 충분한 측정 대역폭과 시간 해상도가 필요합니다. 기존의 평균 전력 측정으로는 신호 전력을 확인할 수 있지만, 펄스가 정상 상태 수준에 도달하거나 벗어나는 속도를 평가하는 데 필요한 시간 도메인 정보는 제공하지 않습니다. 따라서 엔지니어는 테스트 전반에 걸쳐 정의된 측정 기준을 유지하면서 최소한의 왜곡으로 변화하는 RF 전력 포락선을 포착할 수 있는 측정 시스템이 필요합니다.

측정 설정에는 호환되는 파워 미터 및 펄스형 RF 소스 또는 피시험 기기에 연결된 광대역 파워 센서가 포함됩니다. 엔지니어가 측정 주파수를 구성하고 적절한 비디오 대역폭 및 수집 모드를 선택한 후 펄스를 포착합니다. 결과로 얻은 시간에 따른 전력 데이터를 분석하여 펄스 상승 시간과 하강 시간을 확인하고 오버슈트 또는 기타 과도 현상을 관찰할 수 있습니다. 이러한 측정은 엔지니어가 펄스 충실도를 평가하고 RF 송신기 및 펄스 시스템이 의도한 과도 성능 요구 사항을 충족하는지 검증하는 데 도움이 됩니다.

RF 펄스 상승 및 하강 시간 측정 솔루션

광대역 전력 측정은 RF 펄스 전력의 급격한 변화를 특성화하는 데 필요한 시간 해상도를 제공합니다. 광대역 파워 센서는 변화하는 신호 포락선을 포착하고, 호환되는 파워 미터는 상승 및 하강 시간을 결정하는 데 사용되는 수집 및 시간 도메인 측정 기능을 제공합니다. 엔지니어는 측정 주파수를 구성하고, 적절한 비디오 대역폭을 선택하며, 필요한 과도 응답에 맞게 구성된 측정 필터로 펄스 파형을 취득합니다. 결과 측정값은 저전력 상태에서 고전력 상태로의 전환 및 그 반대의 전환에 대해 평가할 수 있으며, 별도의 오실로스코프 기반 RF 감지 설정 없이 상승 시간 및 하강 시간 결과를 제공합니다. 또한 광대역 측정 아키텍처는 오버슈트, 펄스 폭, 피크 대 평균 전력과 같은 관련 펄스 동작의 분석을 지원합니다. 이 워크플로는 전력 천이의 타이밍과 모양이 중요한 펄스 송신기, 레이더 시스템 및 기타 응용 분야에서 과도 RF 전력 동작을 특성화하기 위한 일관된 방법을 제공합니다.

RF 펄스 상승 및 하강 시간 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

RF 펄스 천이 특성 분석

당사의 RF 펄스 상승 및 하강 시간 측정 솔루션을 위한 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?