펄스형 RF 신호 전력을 특성 분석하는 방법

최대 전력 계량기
+ 피크 파워 미터

타임 게이티드 펄스형 RF 전력 특성화

펄스형 무선 주파수(RF) 전력 특성화를 위해서는 전력계, 적절한 피크 및 평균 전력 센서, 그리고 테스트 중인 신호에 대한 측정 연결이 필요합니다. 측정 시스템은 변경되는 RF 전력 엔벨로프를 샘플링하여, 전체 신호 주기에 걸쳐 평균화하는 대신 펄스의 정의된 부분 내에 측정을 배치할 수 있도록 합니다. 타임 게이트는 미터가 선택된 전력 매개변수를 계산하는 간격을 설정합니다. 트리거링은 수신을 펄스와 동기화하고, 게이트 배치는 파형의 어떤 부분이 결과에 기여하는지를 결정합니다. 엔지니어는 펄스 간의 간격 및 반복되는 신호 엔벨로프의 다른 부분과 독립적으로 펄스를 검사하도록 측정 간격을 구성할 수 있습니다.

펄스 파형이 획득되면, 선택된 게이트 내에서 측정을 통해 피크 전력, 평균 전력, 그리고 피크 수준과 평균 수준 간의 관계를 확인할 수 있습니다. 측정 시 펄스의 별도 영역을 비교하거나 지속 시간에 따른 전력 변화를 특성화해야 하는 경우 파형의 다른 위치에 여러 개의 게이트를 배치할 수 있습니다. 시간 기준 샘플링은 또한 펄스 엔벨로프 내의 선택된 위치에서 전력 수준을 비교하여 펄스 드룹(droop)과 같은 측정을 지원합니다. 따라서 측정 프로세스는 트리거 제어, 디지털 샘플링, 게이트 배치, 전력 계산을 결합합니다. 결과는 각 구성된 측정 간격에 포함된 샘플에서 도출되므로, 반복되는 RF 펄스의 특정 부분을 독립적으로 특성화할 수 있습니다.

펄스형 RF 전력 특성 분석 솔루션

펄스형 무선 주파수(RF) 전력 특성화에는 RF 엔벨로프의 동기화된 샘플링과 평가 중인 펄스 부분에 배치된 측정 게이트가 필요합니다. 키사이트 PM2 피크 전력계와 적절한 피크 및 평균 전력 센서는 시간에 따라 변하는 전력 엔벨로프를 획득하고 사용자가 정의한 게이트 내에서 측정을 계산합니다. 측정 구성은 선택된 간격 내에서 피크 전력, 평균 전력, 피크 대 평균 비율 측정을 지원합니다. 트리거 및 게이트 제어는 계산을 반복 펄스의 특정 영역에 맞춤 정렬합니다. 또한 여러 측정 게이트를 사용하여 파형의 다른 섹션을 평가할 수 있으며, 펄스 전체의 전력 변화와 같은 시간 기준 측정을 지원합니다.

펄스형 RF 전력 특성화 솔루션의 블록 다이어그램

펄스형 RF 신호 전력을 특성 분석하는 방법

펄스형 RF 전력 특성화 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?