Charakterisierung der Leistung gepulster HF-Signale

Spitzenleistungsmesser
+ Spitzenleistungsmesser

Charakterisierung von zeitgesteuerter gepulster HF-Leistung

Zur Charakterisierung der Leistung gepulster Hochfrequenzsignale (HF) werden ein Leistungsmesser, ein geeigneter Sensor für Spitzen- und Durchschnittsleistung sowie eine Messverbindung zum zu prüfenden Signal benötigt. Das Messsystem tastet die sich ändernde HF-Leistungshüllkurve ab, sodass die Messungen innerhalb definierter Abschnitte des Pulses und nicht über die gesamte Signalperiode gemittelt werden können. Ein Zeitfenster legt das Intervall fest, über das der Leistungsmesser den ausgewählten Leistungsparameter berechnet. Die Triggerung synchronisiert die Datenerfassung mit dem Puls, während die Positionierung des Zeitfensters bestimmt, welcher Abschnitt der Wellenform zum Ergebnis beiträgt. Ingenieure können das Messintervall so konfigurieren, dass der Puls unabhängig von den Intervallen zwischen den Pulsen und anderen Abschnitten der sich wiederholenden Signalhüllkurve untersucht wird.

Sobald die gepulste Wellenform erfasst ist, können Messungen innerhalb des ausgewählten Messfensters die Spitzenleistung, die mittlere Leistung und das Verhältnis zwischen Spitzen- und Mittelwert bestimmen. Mehrere Messfenster können an verschiedenen Stellen der Wellenform positioniert werden, wenn separate Bereiche des Pulses verglichen oder Leistungsänderungen über seine Dauer charakterisiert werden sollen. Zeitbezogene Abtastung unterstützt zudem Messungen wie den Pulsabfall durch Vergleich der Leistungspegel an ausgewählten Positionen innerhalb der Pulshüllkurve. Der Messprozess kombiniert somit Triggersteuerung, digitale Abtastung, Positionierung der Messfenster und Leistungsberechnungen. Die Ergebnisse werden aus den Abtastwerten innerhalb jedes konfigurierten Messintervalls abgeleitet, wodurch spezifische Abschnitte eines sich wiederholenden HF-Pulses unabhängig voneinander charakterisiert werden können.

Lösung zur Charakterisierung gepulster HF-Leistung

Zur Charakterisierung gepulster Hochfrequenzleistung (HF) ist eine synchronisierte Abtastung der HF-Hüllkurve und die Positionierung von Messfenstern über den zu analysierenden Pulsabschnitten erforderlich. Keysight PM2-Spitzenleistungsmesser und ein geeigneter Sensor für Spitzen- und Durchschnittsleistung erfassen die zeitlich veränderliche Leistungshüllkurve und berechnen die Messwerte innerhalb benutzerdefinierter Messfenster. Die Messkonfiguration unterstützt Spitzenleistungs-, Durchschnittsleistungs- und Spitzen-zu-Durchschnitts-Messungen innerhalb eines ausgewählten Intervalls. Trigger- und Messfenstersteuerungen richten die Berechnungen auf spezifische Bereiche eines sich wiederholenden Pulses aus. Mehrere Messfenster können auch zur Analyse verschiedener Abschnitte der Wellenform verwendet werden und ermöglichen so zeitbezogene Messungen wie Leistungsänderungen über den Puls.

Blockdiagramm der Lösung zur Charakterisierung gepulster HF-Leistung

Charakterisierung der Leistung gepulster HF-Signale

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Charakterisierung gepulster HF-Leistung.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?