일시적인 WLAN 전류 급증 현상을 포착하는 방법

모바일 통신 DC 소스
+ 모바일 통신 DC 전원

숨겨진 전송 전류 스파이크 확인

무선 디바이스는 RF 비콘 신호, 프로토콜 교환 및 버스트 데이터 활동에 의해 구동되는 전송 이벤트 중에 빠르고 불규칙한 전류 변동을 생성합니다. 이러한 단기 전류 스파이크는 디바이스 기능과 밀접하게 관련되어 있으며 전체 전력 효율에 직접적인 영향을 미칩니다. 그러나 기존 측정 기술은 이러한 이벤트를 캡처하는 데 필요한 시간 분해능이 부족하여 디바이스 동작 특성화가 불완전하거나 오해의 소지가 있을 수 있습니다.

이러한 고속 과도 현상을 정확하게 캡처하려면 높은 샘플링 속도, 넓은 동적 범위 및 정밀한 시간 상관 관계 기능을 갖춘 계측기가 필요합니다. 엔지니어는 상세한 전류 파형을 분석하여 전력 소비를 특정 RF 활동과 연결하고, 전송 동작의 비효율성을 식별하며, 실제 작동 조건에서 시스템 성능을 검증하여 하드웨어 및 펌웨어 설계를 보다 효과적으로 최적화할 수 있습니다.

과도적 WLAN 전류 측정 솔루션

무선 디바이스의 과도 전류 동작을 캡처하려면 고속 디지털화 및 빠른 전송 이벤트의 정밀한 시간 도메인 분석이 가능한 측정 시스템이 필요합니다. 키사이트 모바일 통신 DC 소스는 정확한 DC 소싱과 빠른 전류 측정 기능을 결합하여 WLAN 전송 버스트 및 RF 활동과 관련된 전류 스파이크를 상세하게 특성화할 수 있습니다. 디바이스 특성화 소프트웨어와 함께 사용하면 이 통합 솔루션은 고급 파형 분석을 통해 과도 이벤트의 타이밍, 진폭 및 지속 시간을 확인할 수 있습니다. 이러한 기능들을 통해 엔지니어는 전력 소비를 RF 동작과 연관시키고, 비효율성을 식별하며, 실제 작동 조건에서 디바이스 성능을 최적화할 수 있습니다.

과도 WLAN 전류 측정 솔루션의 블록 다이어그램

일시적인 WLAN 전류 급증 현상 측정 방법 - 블록 다이어그램

과도 WLAN 전류 측정 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

과도 WLAN 전류 캡처를 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?