간헐적으로 나타나는 무선 신호를 포착하는 방법

프로 신호 분석기
+ Pro 신호 분석기

실시간으로 포착하기 어려운 신호 캡처

간헐적인 무선 신호를 포착하려면 측정된 무선 주파수 스펙트럼을 지속적으로 처리하여 수집 사이에서 짧거나 예측할 수 없는 이벤트가 누락되지 않도록 해야 합니다. 밀도 및 스펙트로그램 측정은 신호 진폭과 주파수가 시간에 따라 어떻게 변화하거나 발생하는지 보여주며, 지속적인 전송과 낮은 듀티 사이클 또는 과도 신호 동작을 구별하는 데 필요한 측정 데이터를 제공합니다.

실시간 스펙트럼 분석기는 간격 없이 연속적인 스펙트럼을 처리하고 그 결과를 밀도, 지속성 또는 스펙트로그램 디스플레이로 결합합니다. 엔지니어는 발생 빈도 정보를 사용하여 드문 신호를 식별하고, 시간에 따른 스펙트럼 점유를 검사하며, 주파수 마스크 트리거를 적용하여 추가 측정 또는 캡처를 위해 특정 주파수 및 진폭 동작을 격리할 수 있습니다.

간헐적인 무선 신호 포착 솔루션

간헐적인 무선 신호를 포착하려면 동적 신호 환경 내에서 짧은 이벤트를 관찰할 수 있는 충분한 대역폭 분석 및 트리거 선택성을 갖춘 갭 없는 스펙트럼 처리가 필요합니다. 키사이트 Pro 신호 분석기는 밀도, 지속성 및 스펙트로그램 디스플레이를 사용하는 실시간 스펙트럼 분석을 제공하여 주파수, 진폭, 발생 및 시간에 따른 신호 동작을 보여줍니다. 엔지니어는 주파수 마스크 트리거링을 사용하여 특정 스펙트럼 이벤트를 격리하고 정의된 주파수 및 진폭 조건이 발생할 때 측정 또는 신호 캡처를 시작할 수 있습니다. 실시간 분석을 지원하며, 키사이트 89600 벡터 신호 분석 소프트웨어와의 통합을 통해 워크플로를 갭 없는 시간 캡처, 재생, 벡터 분석 및 복조까지 확장합니다.

간헐적인 무선 신호 포착 솔루션 블록 다이어그램 보기

간헐적으로 나타나는 무선 신호를 포착하는 방법

간헐적인 무선 신호 포착 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?