다중 지점 전압 스캔을 자동화하는 방법

데이터 수집 시스템
+ 데이터 수집 시스템

다양한 측정 지점에서 전압 검사 자동화

엔지니어는 벤치 테스트, 기능 테스트 및 검증 과정에서 종종 여러 노드, 레일 또는 연결 지점에서 전압을 측정해야 합니다. 측정 지점의 수가 증가함에 따라, 특히 팀이 여러 빌드, 조건 또는 문제 해결 세션에 걸쳐 동일한 테스트 시퀀스를 반복해야 할 때 수동 전압 검사는 시간이 오래 걸리고 관리하기 어려워질 수 있습니다.

프로브를 지점마다 이동하면 설정 편차, 누락된 판독값, 전사 오류, 일관되지 않은 기록이 발생할 수 있습니다. 이러한 문제로 인해 채널 간 전압 거동을 비교하고, 문제를 신속하게 식별하며, 엔지니어링 검토를 위한 안정적인 문서를 유지하기가 더 어려워집니다.

자동화된 다점 전압 스캐닝 솔루션

멀티플렉서 모듈이 포함된 키사이트 모듈형 데이터 수집(DAQ) 시스템은 엔지니어가 여러 테스트 포인트에서 전압 측정을 자동화할 수 있도록 지원합니다. 팀은 한 번에 하나의 노드를 수동으로 확인하는 대신 여러 전압 포인트를 중앙 집중식 측정 설정에 연결하고 DAQ 워크플로를 통해 스캔하여 반복 가능하고 체계적인 데이터 캡처를 수행할 수 있습니다. 이 솔루션은 벤치, 기능 테스트, 문제 해결 및 검증 환경에서 범용 전압 스캐닝에 매우 적합합니다. 반복 측정 전반의 일관성을 개선하는 동시에 팀이 여러 전원 레일, 테스트 노드 또는 신호 포인트를 보다 효율적으로 모니터링할 수 있도록 지원합니다. 수동 프로빙을 줄이고 다중 포인트 수집을 단순화함으로써 키사이트 모듈형 DAQ 시스템은 엔지니어가 더 선명한 전압 데이터를 캡처하고, 결과를 더 쉽게 비교하며, 엔지니어링 검토를 위한 보다 신뢰할 수 있는 기록을 유지할 수 있도록 지원합니다.

자동화된 다중 포인트 전압 스캐닝 솔루션의 블록 다이어그램 보기

DAQ970A DAQ 시스템, DAQM901A 멀티플렉서 모듈

당사의 자동화된 다중 포인트 전압 스캐닝 솔루션용 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

자동화된 전압 스캐닝을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?